金属鋸刃 刈払機用 3枚刃のレビュー

平均満足度 4.28 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ
モノタロウ
589 / 税込 648
金属刃なので目立て直しができます。 【用途】田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
草刈り

草刈り用に使用 切れ味も良い 価格も手頃 用途によりチップソーと使い分けて使用

2025-06-14
用途:
ミカン畑の草刈り

除草剤を使わず1反ほどのミカン畑で無農薬でミカンを作っているため、夏場は月1回以上の草刈りが必要、以前はチップソーを使っていましたが、石に当たったり、イノシシに荒らされた凸凹の土に突っ込んだりして、チップが飛んだり、すぐに切れなくなっていました。この3枚刃に変えてから、最初の切れ味の良さがチップソーより持続すること、気持ちよくバサバサ切れること、裏に返せば2回使えること、終わった後に簡単に刃を研げること、値段も手ごろなことなどメリットが多く、今ではなくてはならないものとなっています。

6人が参考にしています
2025-07-04
用途:
長丈雑草の草刈りに最適!
対象商品:
18771367

セイタカアダチソウなど背丈の長い雑草を刈るのに適しています。刈り取り時の機械への負担は少なく燃費も改善しました。
刄の消耗はチップソーに比べやや早いですが、グラインダーで刃研ぎが簡単にでき裏返して2度使用でき何度も研磨して使用できるためるためコスパはチップソーより良いと思います。
モノタロウブランドは品質も良くお値段も安く総合的に判断していい買い物ができました。
またリピートします。

5人が参考にしています
上野農園 様2025-06-11
用途:
畦の除草

石飛びするので失明しないようにするのと車の近くでは使用を避けるこの2点を注意するなら非常に軽くてアホみたいに最高。あと背負い式の刈払い機には安全の観点からいくと不向きでしょう。皆さんケガだけには気をつけましょう。

5人が参考にしています
2025-09-07
用途:
耕作放棄地の除草作業
対象商品:
18771367

通常はチップソーを使用しているのですが、耕作放棄地に生える背丈の長い雑草はこの商品みたいな刃研ぎができ裏返して2回使え磨耗したらまた刃研ぎを行いリピート使用できるこの商品がお得です。2枚刃と4枚刃も使ってみましたが、私は3枚刃が一番使いやすかったです。
刃研ぎしながら限界まで使用したら消耗品なのでまたリピートしたいです。

2025-06-07
用途:
山林での草刈りなど
対象商品:
18771367

奉仕清掃で、ギザギザのチップソーを使っていましたが、切れない時がありました。ところが、この3枚刃にすると、よく切れました。それだけ危険だということで、慎重に使用していますが、清掃の効率は2~3倍になったと思います。本当に安くて、良い商品です。

2人が参考にしています
2025-09-04
用途:
耕作放棄地の硬く太い草(背高泡立草等)の草刈り
対象商品:
18771367

27cc刈払い機にて使用。チップソーより良く斬れる。2枚刃よりキックバックが少なく安全。何よりもコスパが最高。研磨して何度でも使用可能。(裏表両面使用できる) 石等に数度あたったが刃の変更や欠けは無かった。1時間程度の使用だが刃の角が若干磨耗した。一長一短だが、刃を研磨しながら使い続けるのであれぼ現状の材質でも良い気がする。

2025-06-04
用途:
畑の草刈

これは良い刃です。特に根がツタ系の雑草に有効です。4枚刃でもツタ系に強かったですが、この3枚刃は更に高い満足度得ることが可能です。

4人が参考にしています
加藤電気 様2025-07-14
用途:
草刈機に取り付けて使用
対象商品:
18771367

チップの替え刃より、安価で両面で使える。
また、刃先を研いで使える。
何より、安価なのが良い

2人が参考にしています
2025-07-29
用途:
畑の雑草等除草

とても満足
コスパがいい
切れなくなったら、研ぐことが出来る

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
刈払機

これまで,チップソーのみを使ってきました.つる草や背の高い草を刈る際には,絡まりの少ない2~4枚刃のような形状のものが適していることが,多数掲載されていました.そこで,価格が手頃で入手の容易なこの品を入手しました.両面使えて,更に刃を研ぐことが出来ますので,かなり有効に使えると期待しています.
また,このような形状の刃では,石飛びも多いようですので,高めに刈って,ハンマーナイフモアで刈り取り面の仕上げと草の粉砕をしています.2度手間にはなりますが,刈払時に空き缶などの異物の確認も出来るので,ハンマーナイフモアでの刈り取りも安心して出来ます.

2人が参考にしています
たま農園 様2024-10-18
用途:
軽いのが最高!

チップソーばかり使用してましたが、4枚 3枚刀を使用してみました。4枚より3枚刀の方が軽くて草が絡みにくいとおもいます。平地の場合は4枚刀、その他はもっぱら3枚刀です。この一年 かなりの節約になりました。

1人が参考にしています
井高野第3振興町会 様2024-11-16
用途:
団地内の草刈り作業。
対象商品:
18771367

今までは通常の刈込み刃を使用していました。丈のある草刈りに使用する為に、今回初めて3枚刃を購入して使用。通常刃より草巻込みが少ない様に思います。又、グラインダーで研磨すれば切れ味回復するのも良いです。

指圧工房 様2024-10-18
用途:
藪はらい

ノコギリ刃初めて使ってみました。すごい威力です!!
笹薮に葛のツルやバラやその他草木が混在している圃場でしたが
すべてを薙ぎ払いシュレッターの様にバラバラにしてくれます。
チップソーとは用途が全く違うのは想像してましたが、ここまでとは。
藪の開拓がはかどりました。

2024-10-27
用途:
草刈り
対象商品:
18771367

トルクの小さい草刈機にはこの3枚刃がベスト。コストパフォーマンスが最も良い。刃の研磨に掛かる時間も短い。買い続けている。

彩テニススクール 様2024-09-08
用途:
雑草の除去、茎の太めの雑草
対象商品:
18771367

今までノコギリの刃の様なチップソーを使っていましたが、切れが今一なので3枚刃を購入しました。
茎が太かったり細い木等固めの物は、スパスパ切れてかなりの効果有りそして何より安価なのには大変満足してます。
ただ柔らかく背丈の有る雑草は絡み付いて中々刈るのが難しいので、絡み付きの少ない物を別途模索中です。

2024-10-15
用途:
主にツル科の草刈りにて使用
対象商品:
18771367

初めて3枚刃の使用でツル科の草は楽にバラバラになってくれるしシノもカットできて満足です

有限会社ライフワーク広島 様2024-12-14
用途:
草刈り作業

3枚刃初めて使った。2枚刃に似た作業効率に思います。

2024-04-23
用途:
除草作業に
対象商品:
18771367

チップソーやワイヤー式などいろいろありますが、今回、この三枚刃がどのようなものなのか試しに購入して使ってみることにしました。今回、使ってみての感想は、この金額でこれほどの成果が出せるのであればお得ではないかと思いました。そのまま使うよりも、グラインダーなどで少し研いでから使うと切れ味もよくてストレスなく除草ができます。あと2センチほど刃の長さがあってもいいかなあと思いました。チップソーほどのシャープさではないですが、鉈のようにたたき切るような感覚があると思います。

2人が参考にしています
昇緑庭 様2025-08-11
用途:
草刈作業時

安いと思って購入したが作りが良くない。メーカー物と比べるとかなり劣る。