金属鋸刃 刈払機用 3枚刃のレビュー

平均満足度 4.28 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ
モノタロウ
589 / 税込 648
金属刃なので目立て直しができます。 【用途】田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-21
用途:
畑の草刈り
対象商品:
18771367

2枚刃より切るときの抵抗がなくスムーズに切れる、燃費もいいと思う

大石ファーム 様2020-10-06
用途:
比較的柔らかい草に使用。
対象商品:
18771367

軽くて良く切れます。価格も求めやすく表裏2回使えるのでお得です。

1人が参考にしています
2020-07-13
用途:
畑の草刈りに使用
対象商品:
18771367

主に畑及び道路の草刈りに使用します。刃の厚みが1.6ミリより0.1ミリくらい薄いようなので、強度的にどうだろうって思いましたが、大丈夫でした。価格も安く、また刃の部分が長い為研ぎながら長く使えるだろうと思います。

2020-08-22
用途:
雑草除去
対象商品:
18771367

チップ刃タイプに比べると切れは悪いが、研磨が簡単で繰り返し使用OKで良好です。

2020-05-26
用途:
畔の草刈りなどの使用しています
対象商品:
18771367

2~4枚刃を試してみました。4枚刃は滑らかにカットできますが時間が掛かります。2枚刃はある程度の回転数を必要としますがかなり固い草もカットできます、しかし衝撃が大きいように感じます。バランスが良いのが3枚刃だと思います。安価で安定してカットできますので使用しています。

4人が参考にしています
2020-06-08
用途:
草刈り作業
対象商品:
18771367

石はねとか少し危険なので場所は選びますが
毎回研磨の手間はありますが柔らかい草に有効でよく切れます
リーズナブルです

2023-05-15
用途:
ボランティアの草刈
対象商品:
18771367

厚み不足、硬度不可のため損耗が早い。
4枚刃以上の耐摩耗性を希望します。

2023-01-07
用途:
草刈り
対象商品:
18771367

簡単に刃を研げるので経済的である。但し、飛散物が多いので要注意。

2020-10-08
用途:
草刈り時
対象商品:
18771367

3枚刃は能率アップ。小石が多い所に使用。グラインダーで粗削りで充分使えます。大きな衝撃で変形しやすいと思います。もう少し厚みが欲しいです。

1人が参考にしています
2020-01-29
用途:
里山の下草刈り
対象商品:
18771367

グラインダーで研ぎ直しできるのが良い。使用に当ってはケガに注意が必要ですね。

2019-07-03
用途:
駐車場や畦道、樹園地の草刈りに使用しています
対象商品:
18771367

草の高さや種類によってナイロンコードとチップソーと使い分けていましたがチップソーは石などに当たった時にチップが取れて飛散することがあるようです。この商品はその心配がなく、砥げてるし、安いしで気軽にバンバン使えます

2020-10-09
用途:
畑の草刈りに

作業が捗り、燃料の節約にも繋がりました。
ただ、注文から納品まで約50日かかったのが残念でした。

2人が参考にしています
2019-07-24
用途:
草刈り

切れ味もとても良かったです。今後も購入していきたいです。

2021-11-17
用途:
太い茎の草刈り
対象商品:
18771367

よく切れます。が、ブレード自体に厚みが無いため、強度的にはかなり不安を感じます。また、地面に這わせて作業をすると刃が地面にかなりの頻度で食い込み、ストレスが溜まります。用途に応じて使用する刃を変更する必要があります。

2020-05-19
用途:
農作業時
対象商品:
18771367

通常は二枚刃使用、初めて三枚刃注文、まだ1回しか使用していないので、何とも言えませんが問題なく使用できました。問題は、
耐久性がどうか? できれば後1センチほど刃の部分が長ければ良いと思います。刃が短すぎます。

2019-08-09
用途:
草刈り作業
対象商品:
18771367

義兄に頼まれ購入しました。良く切れるそうです。自分の分も追加購入するつもりです。

2019-07-02
用途:
草刈り
対象商品:
18771367

コストパフォーマンスが高い が危険性も高いので十分気を付けること

2019-07-16
用途:
空き地等草刈り
対象商品:
18771367

石等、障害物にあたっただけで、刃先が大きく曲がってしまった。
通常作業の使用に耐えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。