モンキーレンチ グリップ付のレビュー
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
【用途】ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
エヌサービス 様2025-10-18
- 用途:
- エアコンのフレアナット外し
- 対象商品:
- 17544093
4分菅外すのに苦労していましたが、このモンキーだとしっかり噛み合って、グリップも持ちやすく、作業が楽になりました。
2026-02-17
- 用途:
- 作業全般に使用
作業中に、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。
釣井造船 様2024-12-08
- 用途:
- 船舶エンジン修理とエアコン配管工事
コスパ良いので部署別に配置しています。便利ですし、握りもしっかりとして使いいやすい。あとは耐久性のみです。
2022-08-23
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 17544093
最大口開き34mmのGMR300を購入。
多少ガタは気になるが、うちの機械には使えない範囲ではない。
値段も手頃でいい買い物をしたと思う。
1人が参考にしています
2021-07-16
- 用途:
- 農機具メンテナンス
- 対象商品:
- 17544066
ガタツキ が多すぎます 百円ショップの物より悪い モノタロウのブランドに疑問 バイヤーさん現物確認していますか
6人が参考にしています
2021-07-21
- 用途:
- 単管クランプ等のネジ締め
- 対象商品:
- 17544075
使い物にならない。一度締め付けるたびにビス径を調整しなければならず、直ぐにビス山がぼろぼろになってしまう。モノタロウブランドが信用できなくなった。返金して欲しい。
2人が参考にしています
2020-12-04
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 17544084
モンキーに精度はそれほど求めておりませんがガタツキがかなりあります。この辺は価格なりです。ボルトにはめる際は都度、調整して使用することを怠らないようにします。
1人が参考にしています