ブレーカーヒューズ 平型用のレビュー

平均満足度 4.71 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ
モノタロウ
499 / 税込 549
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。 【用途】自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-31
用途:
普通のヒューズと入れ替え
対象商品:
18735283

今回オートバイのヒューズをガラス管からブレードタイプに改良しましたが
夜間走行中に前照灯が消えたのでヒューズを確認したら外れてました!
ヒューズと保護カバーの間に隙間があったので何か詰めようと思ってたら
コレを発見。イイ感じに高さもあってしかもブレーカー付き。
私にとっては渡りに船。高さでカバーに近づき外れ防止になりました。
ブレーカー機能はまだ発揮されてませんが安心出来そうです。

2023-08-04
用途:
非常用電源
対象商品:
18735265

非常用電源なので、使いたい時にヒューズが切れたのでは役に立たないため、ヒューズの予備を数個常備していた。これによってヒューズの予備を持つ必要がなくなり、非常に重宝している。

2023-05-05
用途:
自動車整備
対象商品:
18735265

電気関係の修理の時に使います。電球等を付けた時にヒューズがとぶときに大変便利です。
アンペアごとに準備しないといけないのが、少しめんどくさいです。

2022-09-08
用途:
ショート箇所を探す時
対象商品:
18735274

配線のどこかでショートしている時にヒューズが何回も切れるときにこのヒューズをを使えば、何回でもリセットが出来て、ヒューズを無駄に切ることもなく大変便利

2人が参考にしています
2022-09-02
用途:
建機のメンテナンス
対象商品:
18735256

短絡していると思われる回路にブレーカヒューズを取り付けると、復帰するまでの間何回か使えて便利が良かった。

2022-10-20
用途:
修理に使用
対象商品:
18735265

ヒューズ切れの原因を調べる時、無駄にヒューズを消耗することなく作業でき便利です。

2022-06-01
用途:
バイクのメインヒューズに
対象商品:
18735283

旧車のガラス管の置き換えに使ってます。ブレーカー機能はしっかり働きます。

2021-09-26
用途:
車の修理
対象商品:
18735274

車のエアコンヒューズが切れる現象が多発して、通常のヒューズを20個以上ダメにしました。結局エアコン関係ではなく、バッテリー接続部の不具合でしたがそれがわかるまでこのブレーカーヒューズがすごく役立ちました。秀逸な商品だと思います!

2021-06-26
用途:
自動車配線修理
対象商品:
18735265

配線がショートしてる時試しに使えるので修理にとても便利です。

2021-03-27
用途:
配線作業時
対象商品:
18735265

何回でも使い回しができるので無駄にならず大変助かります。

2021-02-12
用途:
実験回路の過電流防止
対象商品:
18735256

コンパクトで差し替えることもなく繰り返し使えるので、頻繁に過電流が発生する回路の保護に役立つ

サハラ商事 様2020-07-24
用途:
インバータの、接続の為
対象商品:
18735274

使用して、とても良い、大変助かっています。楽になり早く使えば良かった。

2025-01-18
用途:
機械のメンテナンス

高さがあるためにヒューズボックスのカバーが締まりません。

2021-12-05
用途:
故障診断
対象商品:
18735265

ヒューズ切れの原因特定に便利な道具が安く買えるのはありがたい。
ただ、平型ヒューズは対応電流ごとに決まった色で着色されていて識別を容易にしているはずが、
この製品は一部の容量で色がおかしい。
10Aならば赤であるべきなのに、エンジ色というかほとんど茶色のような暗くくすんだ色なのは
目立たないうえに綺麗な色ではないのでどうにも気分が悪い。
本体カバーとリセットピンの色が同じというのもピンが目立たず不便。
姉妹品の [ミニ/低背用] の方は明るく鮮やかな赤色であるので、こちらでも技術的に不可能ではない筈なのに
このように変な色なのは不満です。

4人が参考にしています
2019-08-30
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
18735265

ハーネスの交換やスイッチボックスの交換、新規電装品を取り付けた際にこれを取り付けておけば、接続誤り等によるヒューズの無駄遣いを避けることができて重宝します。

2023-01-06
用途:
ヒューズ切れの原因究明時に
対象商品:
18735265

トラクターのヒューズが切れて交換したのに、続けて何度も切れるときに、原因を探るのに使用、変えた瞬間に切れて何個も無駄にするときに、このブレーカーヒューズを使うと、ボタンを押すだけで、ヒューズが復活してとことん原因を探り完全に治ってから普通のヒューズに交換するとヒューズが無駄になりません。

1人が参考にしています
アルゴ 様2019-08-21
用途:
オートバイの電装
対象商品:
18735274

ショートした配線箇所を修理で探しだす際に、何度でも通電できるので便利ですね。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
電子機器の保護
対象商品:
18735256

通常のヒューズで対応していましたが、切断からすぐに復旧出来るのは助かります。
キャップ付きのホルダーには入らないかも知れないので、要注意です。

2人が参考にしています
2018-10-05
用途:
テスト用
対象商品:
18735283

配線のショートを探す工具として購入しました。安くて助かります。

2人が参考にしています
2020-03-06
用途:
漏電を調べるのに便利
対象商品:
18735265

今までは、普通のヒューズを使っていたので切れてばかりでした。
これはブレーカ仕様なので、ボタンを押せばリセットできるので非常に経済的と思えます。