LED投光器 防雨型のレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)
   
しっかり明るい器具光束2400Lm。 高所設置もゆとりの5m電源コード。 設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。 【用途】工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-27
用途:
屋外常設照明
対象商品:
18468039

30W/50Wタイプ含めてのリピート(4台目)です。
耐候防水性は文句なし。光量も十分。付属フックは別売りで良いと思います。
ただ、使用シーンが常設なことから、電源プラグが防水ゴムコネクタに適合するフランジ付きなので、普通の屋外用コンセント/通常のコンセントへの接続には一工夫要します。

有限会社セガワ 様2024-02-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
31476035

明るすぎも見にくいので 適度な明るさでいいと思います

2023-04-14
用途:
ライトアップ
対象商品:
31476035

これまで使っていたLED投光器は、白色で、桜のライトアップには、冷たい感じになっていたので、電球色を探していたところ、モノタロウサイトでは、電球色のLEDは少ないものの、価格もお手頃だったので、この投光器を購入しました。色も温かみがあり、想像していたとおりの色味でした。雨中で使用していないので、防雨型の信頼性や耐久性については、まだ分かりません。

るり渓自動車 様2022-06-07
用途:
)塗装作業時
対象商品:
18468039

簡単なワニクリップがあれば便利。。。。。。。。。。

1人が参考にしています
2021-11-29
用途:
屋外での作業
対象商品:
18468039

同等の投光器と同じ位の明るさで、消費電力が低減出来るのでよかったです。

1人が参考にしています
株式会社 コウワエンジニアリング 様2021-11-06
用途:
工場の光の届かないところ
対象商品:
18468039

品物本体部に入り、切りのスイッチがあるとわざわざコンセントを抜かず便利

2021-05-02
用途:
出張プラント工事タンク内作業
対象商品:
18468039

明るさ:不便なし。
コード:不便なし。表面がつるつるで、汚れをふき取り易い。
レンズ:プラスチック。ガラスよりは割れた時の不安少ない。
外装:裏面は金属で不安なし。但し、外周のグレーのリングがプラスチックで割れそう。ここも金属が良かった。
クランプ:ねじ先クランプを止めるCリングが取れやすい。

2020-08-05
用途:
工場敷地の夜間照明
対象商品:
18468039

かなり明るいので角度によっては目が痛くなる。
設置位置は高めの方が良い

2020-05-27
用途:
日が暮れた後の屋外作業
対象商品:
18468039

とてもいいです。
明るさは文句無し。熱も持たず、クランプ付のハンガーも使い勝手よい。

2020-02-12
用途:
会社の駐車場内に取り付けました。
対象商品:
18468039

コードも5mあるのでいいです。重さは軽くていいです。明るくていいです。

2019-07-27
用途:
塗装作業時
対象商品:
18468039

クランプとフックが使い分け出来て便利です。屋外で使用しましたが、明るさも十分でした。

2020-07-13
用途:
屋外作業用
対象商品:
18468039

商品画像のようにして使うと問題ないが、付属のフックで吊るすとケーブルの接続部か上向きになり雨水が侵入し、ショートして点灯しなくなる。基盤も腐食する。本体にケーブルを引き入れる場所のプラスチック部品が外からねじ込んであるだけでケーブルを動かすと緩みやすい。防雨型と書いてあるが条件次第。防水ではない。吊り下げ使用するときは雨に注意。

2019-04-06
用途:
場内防犯用
対象商品:
18468039

場内防犯用で使用していますが、中々明るいので役に立っています。

セントラル空調 様2019-08-31
用途:
業務用エアコン工事の室内外照明として。
対象商品:
18468039

消費電力が小さいので、現場の人たちに人気でたね。他社より値段が高いのが・・・・