スプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セットのレビュー

平均満足度 3.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット モノタロウ
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。 【用途】自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-09
用途:
車の塗装
対象商品:
18730566

安物ガンみたいにパターンを開くと、いきなりガバッと広くなることもなく
ガン自体は問題なく使えてます。大陸製の同価格帯を買うなら、
コレの方が使い勝手は良いと思います。
しかし、カップの取り付け部の問題だと思いますが
カップの角度を変えると取り付けのネジも緩むので
角度を変えるたびにネジを締めなければならないのが難点です。

5人が参考にしています
2023-06-29
用途:
塗装作業時
対象商品:
18730566

塗装するのに軽くて使いやすい 非常にべんりである
大変気に入った。

株式会社遠藤製作所 様2023-03-08
用途:
現場使用
対象商品:
18730566

現場より依頼で購入OEMですがメーカー品と何ら変わらないそうです。

2021-05-06
用途:
自動車、機械の塗装
対象商品:
18730566

他のレビューにあったマイナス要素は無かったです。普通に使用できて普通に分解清掃できました。「抜群の作業性!」とかそんな感じではなく、普通に使えます。普通が大事。
ツノ付きカップは便利な時もあります。ホルダーに置く人だと関係ないかも。

1人が参考にしています
SUGIMOTO塗装 様2020-12-05
用途:
工場内塗装作業
対象商品:
18730566

普通に使えます。DIYにはいいと思います。 どうせ洗浄時に剥げるから 私は赤色の塗装塗装は要りません

1人が参考にしています
石田塗装 様2019-07-04
用途:
棚塗装
対象商品:
18730566

面によってカップの角度を変えていたんですが、一々ガンとのネジが緩んだからなかなか手間がかかった、それを分かった上で使っていたので、それほど気にしなかったので、評価はいい方です。

株式会社isam 様2022-05-05
用途:
塗装
対象商品:
18730566

ガンのレバーが渋い カップの入りが悪い ガップ内の仕上がりが悪い

1人が参考にしています
2021-09-15
用途:
車の塗装用として購入
対象商品:
18730566

蓋が一部へこんでいた。残念!
発送中にへこんだとは思えず、梱包時点でへこんでいたと思う。
蓋がへこんでいても使用には問題ないががっかりした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

丸高建設 様2018-12-23
用途:
塗装作業
対象商品:
18730566

思ったよりも調整できます。
本職ではないので満足です。

1人が参考にしています
ツキジメンテナンス 様2021-02-24
用途:
自動車板金塗装
対象商品:
18730566

使用前の印象は、
傷がある―どうでも良い
カップ内が汚い―がっかり
ノズルが鬼トルクで締めてある―万力で固定して緩めました、300mmのモンキーでは緩みません。
ヘッドライト専用の高粘度塗料を3台分、6個に塗装しました。
吐出は安定していますし、それなりに調整も効きましたので仕上がりに問題はありません。
各ダイヤルの刻印―組立前にされているようで無いも同然
トリガーが重い―ニードルの通りが揃っていないので改善できません
辛口コメントしかできない私ですが、ドア1枚くらいの塗装なら使えるガンの最低価格商品だと思いました。
これより安いガンはホームセンターや通販で見かけますが、調整もきない外観コピー商品ばかりに思います。

2人が参考にしています
2020-04-02
用途:
オートバイの塗装
対象商品:
18730566

レビューにあるような『噴射口まで色が塗ってある』ようなことはありませんでした。改善されているのか、レビュー投稿者の勘違いなのか?
噴射ノズル取り付けネジ部は塗ってありますが、私が使っている塗料のシンナーでは溶けることはありません。
今回は広範囲クリア用のガンとして購入しました。
ソリッドやメタリックは、小型のガンを使っているため、大きさに戸惑いましたが性能は問題ありませんでした。

2021-04-21
用途:
塗装作業時
対象商品:
18730566

価格的には普通、塗料ノズルが固くて緩まない。
掃除が完璧にできないので寿命は短いかも。
逆ネジにする意味がないので正ネジと思うが
潰れそうなのでこのまま使用。

1人が参考にしています
2018-11-21
用途:
サフ吹き
対象商品:
18730566

安価なため現場で使い捨にするつもりで購入しました。普通にちゃんと使えます。当初の予定の使い捨てには惜しいので(現場での紛失・破損がなかったため)持ち帰り工房で使っています。難点はボディー赤がアルマイトではなく塗装なので洗浄シンナーに犯されます。なぜ外観だけではなく射出口内まで塗ったのか?赤が溶けてボロボロになって塗料と一緒に出てきます。それ以外は価格以上の性能だと思います。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。