VELO7(有線式) CC-VL520のレビュー
- 用途:
- 街乗り
- 対象商品:
- 24723327
必要な機能がそろっていて、無駄な機能を省いている、まさに「こういうのでいいんだよ」の代表例。
10年以上前から使っている同社のサイコンと比較して、防滴性がやや向上している印象です。
- 用途:
- シティサイクル用
- 対象商品:
- 24723327
シティサイクル用のメーターで取付。最低限の機能ですが、それで十分。でも、もう廃番ですかね。メーカーカタログ落ちしてました。
- 用途:
- 通勤自転車用
- 対象商品:
- 24723327
時計と速度、走行距離以外の機能は必要なかったので、こちらを購入しました。
必要最小限の機能でコスパ的にも満足です。
ただ、「最高速度 時速105km」と、ありえない数字がたまに出ます。
それもまた楽しいです。
- 用途:
- 古いオートバイのスピードメーターが頼りないので取付ける。
- 対象商品:
- 24723327
コンパクトなので古いオートバイの雰囲気を崩さない。ポイント点火なので有線式は必須条件。直接タイヤの回転から信号を拾うので正確。おまけにトリップメーター、時計がついている。文句のつけようがありません。
- 用途:
- 自転車用に使用
- 対象商品:
- 24723327
サイクルコンピューターは初めて使いましたが、想像以上に良かったです。
取り外しに少しコツが要りますが何回かすると慣れてきました、かたいので下手をすると
飛んで行ってしまう事があるため片方の手で軽く支えるようにしています
- 用途:
- 自転車整備
- 対象商品:
- 24723327
移動に使うママチャリに付けました
安くて色んな内容を表示できるので満足です
運動不足解消に役立ちそうです
- 用途:
- バイクの速度計
- 対象商品:
- 24723327
ミニバイクレースに使っていた車両を公道走行用に戻しました。タコメータがついているため純正の速度計をつけるスペースがなく、でも速度計がないと公道では不便なので安くて小さい速度計を探していて自転車用を思いつき、これを購入しました。速度も走行距離もわかるので便利です。
- 用途:
- 通勤自転車へ取付け
- 対象商品:
- 24723327
時計の代わりで便利です。
たまに走行距離を眺めて楽しんでいます。
ランニングコースを自転車で走ってランニングコースの距離を測定しました。
- 用途:
- 自転車乗車中の時間確認
- 対象商品:
- 24723327
通勤に使用している自転車に時間が知りたくて取り付けました。以前は取り外しができる物を取り付けていましたが、紛失してしまい取り外しができない物に交換しました。
- 用途:
- 自転車に取り付け
- 対象商品:
- 24723327
5年前のサイクルコンピュータが壊れたので交換しました。
簡単に取り付けできます。 取り付けソケットが固いので
走行中に脱落することは無いと思いますが、以前のもののように
ロック機構があると安心なのですが。
- 用途:
- ママチャリでのポタリングに
- 対象商品:
- 24723327
今まで遠出用のチャリにVELO9を使用していて、私には必要十分だったので、仕事で使っている折り畳み自転車にも同じものを付けようと思っていました。
こちらで下位の製品が出ているのを知り、迷わず購入しました。
自分的には、時刻、速度、走行距離、平均速度、走行時間が分かれば十分ですので。