入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスのレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)
1,798 / 税込 1,978
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
渡辺電工社 様2025-10-19
用途:
チャイムの電源に使用しましたが、既設のチャイムに会いませんでした。

電圧の関係か、容量の不足かわかりませんでした。既設のチャイムに合わなかったかもしれません。残念でした。

2023-10-07
用途:
電源装置の作成
対象商品:
24723555

いわずと知れたトヨズミトランスです。
このタイプは片側に端子が全てでているので、クリアランスが少なくて済みますね。
この品質のものがこの価格であれば不満はありません。

2021-04-30
用途:
電動工具の低出力化用の電源器に使用
対象商品:
24724097

本来AC100V用である電動工具を低回転低出力で使用するための電源器に使用しました。
トライアック式では低回転時のトルク特性が十分ではないであろうとの認識でめぼしいものを探していたのですが、既製品(安価で短納期)でピッタリの物があって良かったです。

2021-02-06
用途:
受電設備の保護継電器と遮断器との結合動作試験時
対象商品:
24725628

VCBのパネ蓄勢用DCモーターの駆動電源用として、AC100Vから安定したDC100Vを得るために使用したもので、試験が効率化されとても満足しております。

2020-11-23
用途:
DC12V用リレーの電源に
対象商品:
24723616

ブリッジ整流してリレー駆動用の電源に使用しました。安定化する必要はないので12V出力で十分です。トヨズミの電源トランスは昔から使っているので安心感があります。

2020-11-11
用途:
自作アンプ内蔵スピーカーの電源
対象商品:
24726039

仕事で小さなモニタースピーカーが必要になり、このトランスを電源に使用しました。このトランス(TR-10)は寸法も小さく、電圧も複数選べるのでちょうど良かったです。

2020-06-30
用途:
模型の電源として。
対象商品:
24723948

良く出来ている。価格も良い。特性も良い。私の場合この原理的のアナログ製品は無理が利くのでとてもありがたい。

2020-01-23
用途:
0V~30Vdc連続可変電源実験用電源作製に使用
対象商品:
24724036

トランスのうなり音もなく目的にピッタリの商品でした。

2019-07-06
用途:
電源電圧調整に使用
対象商品:
24725549

1台では75Vや80V、85V等の適当なのはないので、このトランスを2台使用して電源電圧調整に使用。大きさはやや大きいですが、使用上は全く問題なく予定通りの二次電圧が作れました。