バッテリーフィラーのレビュー

平均満足度 3.68 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーフィラー モノタロウ
モノタロウ
399 / 税込 439
バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。 【用途】バッテリー液の補充や抜き取りに
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-03
用途:
バッテリーメンテナンス時

バッテリーが手の届きづらいところに有り、購入しました。
少量の補充もしやすく使いやすいです。

2024-04-21
用途:
バッテリーのメンテナンス
対象商品:
25203229

これじゃなきゃダメでは無いが、安く専用品なので購入しました。質感的に長く使える感じでは無いが、どんなもんだろう?

農事組合法人ファーム小泉 様2022-12-09
用途:
農機具バッテリー液の補充
対象商品:
25203229

農業法人の農機具が何台もあるので、点検時に補充するときに重宝しています。

中村自動車 様2022-01-05
用途:
自動車整備時に
対象商品:
25203229

ブレーキフルード交換時にマスターのタンクに入っている古いフルードを抜いたり、マスターのタンクが狭い奥まったところにある時は新しいフルードを入れる時に重宝してます。ゴムとスポイトの継ぎ目が直ぐに剥がれますが補修すれば長く使えます。

有限会社 渡辺商店 様2022-03-21
用途:
吸い取り
対象商品:
25203229

本来はバテリー液の補充に使いますが、バイクのクーラントリザーブタンク内のクーラントの抜き取りに使用しました。

ツキジメンテナンス 様2021-07-02
用途:
水道工事に使用
対象商品:
25203229

既存配管のろう付け時に残水を抜き取ることに使用しています、
本来の使用方法とは違いますが便利です。

有限会社 玉井フルーツ店 様2021-02-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
25203229

バッテリー液と一緒に購入しました。使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-04-22
用途:
自動車のバッテリー関係
対象商品:
25203229

リピートです。使い勝手は非常に良いですが、ラバーの耐久性は少し難。3-5年でひび割れ。

1人が参考にしています
2022-03-24
用途:
バッテリー液の補充等
対象商品:
25203229

小型乗用車のバッテリーには、大きすぎて使うのが大変。

みずほオート 様2020-05-30
用途:
ブレーキフルード  クーラント
対象商品:
25203229

それなりの容量のあるサイズで吸い出し、注入に重宝しています。

2021-12-04
用途:
バッテリー液補充
対象商品:
25203229

液を保持できず、下向けただけでポタポタと落ちてきます。買った商品だけなのか...全く役立たず、残念。

1人が参考にしています
瀧田建材 様2020-03-17
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
25203229

ブレーキフルード交換やストウブの石油の取り出しに使うつもりです。

2021-12-19
用途:
バッテリー液やブレーキフルードの抜き取り
対象商品:
25203229

他の方も書かれていますが、吸い取った液を保持できずすぐに落ちてきます。
吸い取った瞬間に上を向けないといけない仕様とは…。
はっきり言って使い物になりません。
安かろう悪かろうの代名詞です。
ご注意ください。

1人が参考にしています
2019-11-19
用途:
バッテリーのメンテナンス
対象商品:
25203229

バッテリー液を補充する時、容器から直接って言うのは意外と面倒です。
このバッテリーフィラーを使えば、簡単に補充することができます。
買ってよかったですね。

2019-10-15
用途:
自動車整備
対象商品:
25203229

ブレーキリザーバタンク内のブレーキフルードを吸い出すのに使用しています。ノズル径が丁度良い為スピーディーに吸い取れます。

2020-07-06
用途:
洗剤の小分け作業
対象商品:
25203229

バッテリー液ではなく、洗剤を小瓶に小分けする際に使用していますが、吸い上げたあと、普通に液が流れ出てきます。周囲を汚さない為と、無駄にしない為に購入したのですが・・・

2019-03-07
用途:
自動車、不凍液、バッテリ液補給等
対象商品:
25203229

まだ使用し始めたばかりですが使用した感じが、使い勝手も良いようだしこれで耐久性が良ければ良いと思います。

2019-03-04
用途:
バッテリ液の抽出の時
対象商品:
25203229

従来品よりも「つなぎ目」が無い一体の様なので、寿命に期待します。大きさも柔らかさも適度で使い勝手は良いです。寿命はまだ壊れていないので判りませんが、従来品はつなぎ目からの漏れや、ゴムのひび割れが出るので、一体成型だともちそうな期待はあるのですが・・・まだ判りません。

2019-04-01
用途:
バッテリー液補充作業時
対象商品:
25203229

バッテリー液を入れすぎた時の、吸い出しに使用するつもりだったが希硫酸を送り吸い出しても、この材質で大丈夫か不安で使用していない。その辺のところの説明や、材質の説明が足りない。