LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯のレビュー

平均満足度 4.20 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
69件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-12
用途:
防犯ライトとして使用
対象商品:
25619966

以前から使用していた物がご臨終 設定がセンサー角度のみなのでどうかと思いきや、しっかり作動しています ただ取付ベースの強度不足している 2灯式をお勧めします(価格は上がりますが)

宮崎家具 様2020-08-06
用途:
駐車場の防犯用に使っています。
対象商品:
25619966

屋根あり駐車場の防犯用に使っております。LEDなので明るいですが、半透明のカバーが、透明ならもう少し明るいと思いました。ホームセンタの電池式のタイプで透明の商品を使っておりましたが、少し明るいようなので透明の方が良いのでは?と思いました。また、電池だと高いところに設置しますので電池交換等のメンテがあり手間がかかりますので、こちらの商品にして良かったです。

株式会社エアワークス 様2020-05-23
用途:
屋外トイレへの照明
対象商品:
25619966

軒下等に取り付けられる、防雨型ですね
勘違いして、思いっきり屋外で使用していたら
使用一か月で暗くしか点灯しなくなりました
思いっきり雨のかかる場所には無理ですが
それにしては永くもったと思います

ふるもと 様2019-12-07
用途:
裏口通路の照明
対象商品:
25619966

センサー感知に若干の制約がありまして返品をしないという事で投光角度を改造しましたがもう少し投光角度を下向きになればです。投光時間が30秒という事ですが47秒有り満足しています。

2020-11-03
用途:
夜間の屋外照明
対象商品:
25619966

前の型より調整機構が省かれて、シンプルな作りになったようです。その分、対候性が上がってくれていればいいんですが・・・?

森鋲螺製作所 様2020-02-10
用途:
ガレージのバック入庫時照明
対象商品:
25619966

一灯でも、とても明るくて近づいたときの反応も丁度良い。
価格も安価でありがたい。

適斎塾 様2020-01-22
用途:
屋外照明
対象商品:
25619966

適度に明るく、夜間の暗い屋外で防犯カメラと併用して使っています。

鏡神社 様2019-11-21
用途:
作業室へ取り付け
対象商品:
25619984

室内の場合、LED照明などの周囲の明るさに順応するのに若干時間がかかりしばらく点灯したままになるが落ち着けば消灯する。室外へ取り付ける場合はもっと明るい器具を選んだほうが良いだろう。

2020-07-01
用途:
事務所の外壁に取り付けて駐車場の照明用に使用中
対象商品:
25619975

充分な明るさですから好都合です。朝日電器は品質管理が宜しいですね。
海外製のノーブランド品を購入しましたら、3日でダウンでした。

2019-11-22
用途:
夜の出入口に
対象商品:
25619984

なんの設定もできないのでそれがシンプルで使いやすい

斉藤美荘園 様2019-09-11
用途:
玄関他の防犯灯、夜間照明
対象商品:
25619966

明るさ、センサー感度等問題なしです。感度や明るさセンサーも欲しいと思うけど無駄を省きシンプルなのが良い。多分リピートします。

2022-04-10
用途:
屋外流しの上
対象商品:
25619975

2021年12月購入。4か月でLED各2個不灯。薄暗くて使えません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換などをご希望の場合、サイトのお問い合わせからご連絡お願いできますと幸いです。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いします。

2019-09-08
用途:
自分用
対象商品:
25619966

感知範囲調整用カバーも付属していて使いやすいです。

2019-09-27
用途:
角度を付けるために、角材を斜めに切って嵌めて取り付けました。
対象商品:
25619975

明るさは充分で、感知の範囲もちょうどよかったです。各照明がもっと広がればいいと思います。

2019-08-09
用途:
自宅用
対象商品:
25619966

取り付けベース部分が若干貧弱に思いますが耐久性に期待します。センサー部分には感知範囲調整用遮蔽版も付属されていますので使いやすいです。

2021-08-11
用途:
屋外の防犯灯
対象商品:
25619966

6月に購入して8月にLEDの1つが故障か何かで点かなくなりました。
明るさが半分以下になりました。
安いものなので諦めてはいますが、こんなもんなんですかね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、今後の品質改善に努めてまいります。

株式会社土本製作所 様2021-09-29
用途:
工場内防犯灯、他
対象商品:
25619984

2月19日に2台購入しましたが、1台は電気がつきっぱなし
で消えません。照射光も弱く感じます。
傷むのが早すぎます。残念。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

2019-03-26
用途:
玄関の来客用に

2灯タイプの商品が欲しかったけど売り切れ。1灯タイプを購入しましたが、玄関ポーチを照らすには明るさ的には十分ですね。照明時間の設定はありませんが、暗くなると点灯し適度な時間点いて消えるので、安く買えて満足です。
次はカーポート用に2灯式を購入しようと思います。

2019-03-17
用途:
車庫の照明用
対象商品:
25619966

他の箇所では、ELPAの2灯式を使用していますが、センサー、LEDライトとも耐久性は実証済みの為、この商品にしました。低価格ながら十分な明るさです。以前買った他社製はすぐにセンサー異常でだめになったので、以来ずっとELPAせいにしています。

2021-05-31
用途:
車庫灯
対象商品:
25619966

半年ほどで二つのLEDが消え、8カ月後の今、残り四つももの凄く暗くなって、残念ながら使い物ならないレベルです。

1人が参考にしています