VVFケーブルのレビュー

平均満足度 4.39 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VVFケーブル 愛知電線
愛知電線
1,698 / 税込 1,868
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)) 【用途】屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-20
用途:
カーポートのランプ配線に
対象商品:
25812676

適正価格で何も問題無く、いつもの通りに使えました。

2025-11-08
用途:
監視カメラコードの引き直し

監視カメラがDCコードの延長だったのでこちらに引き直しました。思ったより柔らかく、簡単に引けました。

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
電気工事など

値段が安かったので購入しました。電気工事には必須ですね。昔はもっと安かったのに・・

1人が参考にしています
TADO建築設計 様2025-06-02
用途:
安い
対象商品:
25812606

近隣で同じ物を買うとかなり高額ですが安くて満足しています。

2025-05-18
用途:
コンセント増設
対象商品:
25812633

コンセント増設にある程度長さが必要なため、扱いやすかったです。また被覆も剥きやすく作業が楽でした。

2024-09-10
用途:
配線部分交換材料として
対象商品:
25812913

仮設用ケーブルの断線が生じたため、補修用に購入。 電気工事店ではないので、大量に必要ではなく5mくらいの切り売りで助かりました。

2024-11-25
用途:
工場内照明配線

扱いやすいVVFで30m巻が欲しかったことから、チョイスしました。
普通に柔らかい外装で取り回しも良く使い切りました。

有限会社伊藤設計 様2024-07-26
用途:
電線の先行配線
対象商品:
25812694

天井内や、壁内に先行配線に使います。
電気屋さんが結線する前に、だれでも出来ます。

2025-05-14
用途:
電線の増設

値段も安く、しっかりとして、使いやすかったです。また使いたいです。

2022-11-07
用途:
電気工事士1種試験対策
対象商品:
25812676

実技試験対策に丁度よい分量だと思います。いろいろなメーカの電線を試すのもよいかもしれません。

2022-06-22
用途:
第二種電気工事士技能試験対策
対象商品:
25812703

ケーブルや電線類の価格が高騰している中、少しでも安価なものを購入したいと思い、これまで幾つかのメーカの物を購入・使用してきましたが、今回、安価であったこの製品を購入させて頂きました。VVFストリッパーを使ってシースおよび内部の電線の被膜をはぎ取っていますが、シースのはぎ取りは問題ありませんが、電線の被膜のはぎ取りについては、わずかながら被膜離れが悪いところがありました(若干ながら、被膜が薄く残ることがある)。ちょっと押し出せば被膜ははぎ取れるので練習する上では問題はありません。もしかするといま使っている工具との相性の問題なのかもしれません。

1人が参考にしています
2021-11-20
用途:
室内コンセントの延長、屋外防犯カメラへの電源供給
対象商品:
25812633

室内コンセントの延長、屋外防犯カメラへの電源供給に利用しました。硬さも丁度良く、スリット無しのコルゲートチューブにVVF線を上手く押し込むことでスルスルと通せます。屋外壁穴から室内へ通すときも、壁穴から押し込むと良い感じに室内コンセント裏に通せました。

1人が参考にしています
2021-07-11
用途:
電源を取る為
対象商品:
25812606

コンセントから電圧等を確認、もう一つのコンセントボックスへ中継。コンセントボックスが弱く難義したが、接続完了。住宅の壁に沿わせながらの配線は、U字釘を使いスムーズです。

株式会社サカグチコーポレーション 様2021-06-15
用途:
DIY電気工事
対象商品:
25812694

DIY電気工事にはうってつけの商品です。
この商品はどこで買っても変わらないと思います。

2021-02-05
用途:
実技試験対策
対象商品:
25812737

第二種電気工事試験のために購入。15×3芯は絶対に余ると思ったが、1.6×3芯はこの長さが一番短いため購入。ケーブル自体は剥きやすくストレス無しで作業できました!
電気工事の実技試験に合わせて程よい長さのをセット販売してみるのも良いのでは、と感じました。無事に合格したので、余った線はDIYに使おうと思います。

2021-02-07
用途:
電線の延長
対象商品:
25812606

5mの長さは無駄にならず丁度いい長さです。使用しやすいのでリピートしたいと思います。

2人が参考にしています
2021-03-29
用途:
倉庫内のコンセント増設配線
対象商品:
25812676

延ばし、切断、皮剥きなどがやりやすく使い勝手が非常に良かった。

2020-10-24
用途:
コンセントの増設に使用
対象商品:
25812633

加工しやすく、被膜も丈夫そうでよかったです。コンセントの増設がうまくいきました。

2020-09-05
用途:
室内照明の改造工事
対象商品:
25812719

品質の安定した電材であり、安心して使用できます。これからも継続して使用したい。

1人が参考にしています
株式会社エヌ・イー・アイ・シー・ジャパン 様2020-09-01
用途:
電気工事配線
対象商品:
25812606

表示も含め、奇麗に梱包されてました。納入もタイムリーで良かったです。