モンキーレンチ 切替式 ラチェット式のレビュー

平均満足度 4.17 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ
モノタロウ
2,798 / 税込 3,078
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。 【用途】ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
精米機メンテナンス本井 様2024-10-12
用途:
自動車整備

これは便利ですね。エンジンから足回りまでの素人の自家修理です。モンキーはあまり使いませんが、逆にオートバイの修理は使う場面が多いと思います。いちいち外してサイズを合わせ直す必要から解放されるのが一番良いですね。

2024-10-07
用途:
車・バイクのメンテナンス

隙間からアクセスするような狭い場所で、ラチェットな動作ができたらなーってときに便利でした。ラチェット機構がちょっと独特ですが、慣れたら早い。

2022-10-23
用途:
水道工事
対象商品:
25887759

水道工事にて、ナットの締め付け用に購入。以前よりラチェットタイプの購入を検討していた中で、割引きがあり他社のものより安価だったため、タイミング良く購入できました。
思っていたサイズよりやや大きかったですが、気に入って使用してます。

2人が参考にしています
2022-08-20
用途:
狭い場所での操作
対象商品:
25887759

ラチェット付きなのでクイックな操作ができて、作業が早くなりました。

2022-04-21
用途:
屋内設備のメンテナンスに使用
対象商品:
25887759

モンキーレンチは色々持っているのですが、回すのが面倒なので初めてのラチェット式として購入しました。ラチェットが効いて作業効率は高く、他社製品と比べても遜色無い精度だと思います。サイズはしっかりトルクを掛けたい場合が有るので大を選んで正解でした。良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2021-08-21
用途:
配管メンテナンス時
対象商品:
25887759

狭いスペースで配管作業を実施するために少しでも作業が簡略化できればと思い購入しました。普段使用しているモンキーより軽量でグリップも握りやすく良かったです。まだこなした現場は少ないで耐久性など不明すがラチェツトが有効な作業シーンは多いと思いますので数こなしていきたいと思います。

1人が参考にしています
2022-02-26
用途:
両端非解放のジャッキ操作
対象商品:
25887759

汎用性があると思い34ミリの口幅を購入しましたが、ある程度の負荷がかからないとラチェットが機能しないのは想定外でしたし、それなりの重量それなりの厚みがあります。
ただ、通常のモンキーレンチとして使用できる保険がありますので、いろんな場面で試してみようと思います。

2人が参考にしています
2020-10-20
用途:
ボルト締め
対象商品:
25887743

ちょっと想像と違った動きのラチェットでしたが
用途によってはなかなか便利な工具だと思います。

2021-09-11
用途:
機械メンテナンス、バイクメンテナンス
対象商品:
25887759

若い頃よりこの機構のスパナが出ないかな~って考えていました。
安価だったので、試しに購入しました。
使用感は追って報告します。

1人が参考にしています
2020-04-01
用途:
ボルトの開け閉め
対象商品:
25887743

いちいち外さなくても作業できるので楽です。小さいタイプもあれば欲しいです。

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
狭い範囲の脱着
対象商品:
25887743

ラチェット式のスパナが欲しくて色々探していたら手頃な価格で、モノタロウさんにあったので即購入、メモリもついて大変満足しています。

1人が参考にしています
2022-03-10
用途:
機械メンテ
対象商品:
25887759

通常のモンキーとしては???と感じるくらい出来が悪いです。また、頑丈さを求めるならば無理があります。ところがもうちょっとが回せず締まらない凹んだ妙な場所や2段ネジを奥だけ締めるのに。また、ありえないはずの16.95ミリ(遊びの大きい17ミリ)や18.95ミリのネジのネジ締めに一番活躍しました。スパナが使えずモンキーじゃないと山がコケるなど心当たりありませんか?出番は少ないかもしれませんがかゆい所に手が届く。

2人が参考にしています
オフィスプランはせ川 様2020-08-26
用途:
DIY
対象商品:
25887743

コスパ考えると多少のガタはDIYでは良しとします。プロの方は使わないでしょう。

株式会社ホワイト 様2021-02-12
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
25887743

狭い所で使用したかったが、予想以上にヘッドが大きかった。
当然ふり幅もかなりいるので私の使用目的には適さなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2020-11-28
用途:
機械のメンテ
対象商品:
25887743

こんなのがあるのを知らなかった、便利です。楽です。

2019-11-06
用途:
狭いところのナット外し
対象商品:
25887743

値段の割にはしっかりとした作りです。
最初は少しクラッチが固く使いにくかったです。
馴染めば問題なし!

1人が参考にしています
株式会社エコファースト 様2019-01-04
用途:
フランジボルトの締め付け
対象商品:
25887759

モンキーレンチはもともと、親指をネジ部に添えて、ねらったボルト向けて毎回微調整するものと理解していました。ラチェット効果的です。

2人が参考にしています
株式会社ニッポー 様2019-05-09
用途:
梱包作業
対象商品:
25887759

他メーカーのラチェットモンキーレンチを同時購入しましたが此方が使い勝手も良く評判が良かったので追加購入しました。