充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切りのレビュー

平均満足度 4.50 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善)
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。 【用途】電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-18
用途:
高い木の伐採に使用

畑の周りの防風林が大きくなり、伐採に利用しています。有名メーカーかどうか知らなかったので、心配しましたが、とても素晴らしいです。付属についている木の押さえが有効で助かっています。長時間使う時のベルトも用意され、刃も本格的なものが使用されていてとても満足しています。付属の電池も持ちが良く、電池の状態がどれほどかチェック出来るボタンが電池についているのも親切な作りだと思います。

2023-12-28
用途:
庭木の剪定作業時
対象商品:
25921806

庭の柿木の剪定時に高い位置の枝を切る為に購入しました。接続式のポールは、延長するのには手間が掛かるが撓らずに、目標の切断個所を的確に捉えられる点が良い。高い所の枝を切るのには、このタイプが安全に作業が出来そうです。しかし、「約2kgの軽量タイプ」と言っても、先端部に電動レシプロソーを付けているのでそれなりの保持力の対応は必要です。

井上電機商会 様2022-03-31
用途:
庭木の剪定用
対象商品:
25921806

バッテリーが思っていたよりも長持ちします。小型なのですぐになくなると思ってましたが直径が5cm大の枝が10本切れてそろそろ充電表示が減ってきました。
自分のほうが「充電」しないと疲れてしました。(笑い)
2段継ぎ手方式なので、高い場所でもグラグラせずに剪定できました。
伸縮方式ではブラブラするそうでこれにしてよかったようです。
のこぎり単体にするとハンディーのこぎりになるにので、切り落とした枝や木材の切断には便利でした。
かなり力のあるモーターのようで、のこぎりの刃先選びにより切れ方が違います。
付属の刃先よりも、目の荒い木材専用の切断用の刃先に変えるとさらに、早く切れました。
予備のバッテリーは余分に買い置きしてあります。

7人が参考にしています
2021-04-30
用途:
庭木の剪定
対象商品:
25921806

自分用に購入しました。60代の女性でも扱いやすいので大活躍です。私が楽しそうに作業しているので
息子も使い始めましたが、作業量が違うので替えのバッテリーがあるといいなぁと話してます。

6人が参考にしています
2021-06-09
用途:
木の枝切り
対象商品:
25921806

商品が届いたので、さっそく使いました。説明通り、切れ味が良いです。何本も切った後、電池の容量がもうなくなっているだろうと思って、容量をチェックしてみると、まだ3分の2もありました。小さめのバッテリーなのに、「すごい」と、思いました。長く伸ばしても使えるし、短くして、手元でも使えるし、気に入っています。

5人が参考にしています
2021-06-17
用途:
自宅の桜の枝切りです。
対象商品:
25921806

電池を付属させてテストしたところ、動作は確認できました。しかし、充電ランプの表示がないので、不安です。
不良交換は面倒なので、充電器と電池のスペアを購入する
予定です。

2人が参考にしています
M.A.プランニング 様2020-07-08
用途:
植栽の刈込作業、木材の切断
対象商品:
25921806

植栽の刈込はコンパクトで使いやすい。
切り落とした枝の細かく切断の軽くて操作性が良い
廃棄木材の細かく切断にも重宝する。

2人が参考にしています
2020-01-27
用途:
庭の樹木手入れ
対象商品:
25921806

築30年の住宅は広い庭ですが、木々が生い茂り過ぎで、台風時の防風林とも思っていたのですが、やはり見苦しい。すっきりしたくて購入しました

2020-04-22
用途:
庭の樹木の枝整理
対象商品:
25921806

いま少し軽いと良い。細い枝や葉っぱが刈り取れないのが難点。
3センチ程度の太さの枝は良く切れます。
事前に充電されていたので、箱から出して直ぐに使用できた。

2019-11-08
用途:
高枝のカットに使用
対象商品:
25921806

かなり太い枝も含めスムースにカット出来た。
また、カットした枝の分割処理も効率よくできた。

2019-02-11
用途:
樹木剪定、竹伐採など
対象商品:
25921806

かなり樹高の高い樹木でも、軽いし、楽に剪定できて便利。ある程度太目の木でもスイスイ切れる。真竹を30本くらい切ったけど、バッテリー残量も十分であった。エンジンチェンソーより軽くてすごく楽でした。

3人が参考にしています
2021-01-08
用途:
太い幹の選定に
対象商品:
25921806

高枝ばさみやノコギリでは太い枝が処理できなかったがこの電動ノコは簡単に切れるのでらくになりました。但しいちいちSWを押さないと動作しないのがちょっと面倒。もちろん安全のためでしょうが。

1人が参考にしています