リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付のレビュー
- 用途:
- DYI
買って最初にやった作業は板厚3ミリのアングルに電動ドリルでφ5の穴明けをしたが、万力に不具合は何も感じなかった。据置き型万力があれば100角ぐらいの木材でも電動鋸で楽に切れる。価格を考えれば満足。大切に使っていきたい。誤算はもう少し大きいのを買っておけば良かったこと。
- 用途:
- バイク部品ステー等の加工
- 対象商品:
- 27632369
バイク部品を加工するために購入したが、単体では使用に耐えず不満であったが、H形鋼200×200×430を土台にして固定したら、十分使用出来るようになった。
- 用途:
- 修正品の固定
- 対象商品:
- 27632369
良く出来ている。
せっかくなら150㎜!と思ったけれど、正直100㎜でも十分な作業が多く125㎜を選択。
ちょうどいい大きさです。
- 用途:
- 竹、木、の太い物を多く切っている
リードバイス口開150mで丸太100mを切るが固定が良く安定してスムースに切ってしまいました。 注文コード. 2763237
- 用途:
- 車輌の保守部品加工
- 対象商品:
- 27632387
出所がわからないほど古いがしっかりしている物を長年使用していましたが、別の場所で必要となったので購入。精度を求める使い方では無い自分の使い方では、コスパは良いと思いました。
- 用途:
- 車やバイクのメンテ
- 対象商品:
- 27632369
値段は安いですが重量もあり作りはしっかりしてます。作業台に固定せずに使ってますが、軽作業なら何とかなります。バイスの精度はそれなりかと思います
- 用途:
- DIY, 機械整備
- 対象商品:
- 27632387
口幅200で比較的軽い等の条件で、これしか無かったけど、安すぎて!心配してました。
心配な圧締力を、鉄材の変形量を計測、計算しました。
メーカー定格?の3Tonはちゃんと出ました。ネジ効率も高い(摩擦少)です。
使い勝手、仕上がりも文句なしです。
他の類似品は買ってすぐ、規定圧締力の半分で壊れました。
- 用途:
- 金属加工時
- 対象商品:
- 27632369
前から買おうと思っていましたが、モノタロウのポイントアップに合わせて今回購入してみました。普通に使える良い商品です。少し軽いので、机等に固定したほうがもっと使い勝手良さそうです。
- 用途:
- 鉄の曲げ
- 対象商品:
- 27632369
いままで木工用の物を流用していましたが、
締める力も問題と、そもそものバイスの重量が軽かったので購入しました。
購入後、一度外せるところは外して清掃して使いました。
分解時に引っかかりがありましたが、清掃後は問題なくスムーズに動いてくれています。
値段からすると十分な仕事をしてくれそうです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 27632353
小型、軽量で持ち運びが簡単
グリスは別売り
摺動部に塗料が乗っている
回転盤は鋳造時のバリがそのままになっている
口金のザグリが浅すぎ、ボルトが飛び出している
ガタは0.4mm程度
少し直す必要はあるが、安価で用を果たす
- 用途:
- 金属加工、治具の作製
- 対象商品:
- 27632369
まず肝心な口金が平行ではなく、密着しません。これでは私のように金属加工では薄板が挟めないため使用できません。回転方向にもずれがあり、上下左右に1~2mmの段差が見られます。また取付穴なども整形が悪く、穴をあけ直さないと規定サイズのボルトが入らない状態でした。製品の精度が値段なりと言うか、それ以下ですね。これは届いた製品だけの問題ではないのでは?と疑問を持ったため、交換ではなく返品し別の物を購入しました。
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ソーチェーンの目立て
- 対象商品:
- 27632353
台座に固定する穴が3つでした。なんで4つ無いの。その穴の内径が9mmのコーチボルトがとおらない、ドリルで広げました。などと、設置までは手間取りましたがバイス同士の咬みあいがピターときて気持ちいいです。
- 用途:
- 色々DIYするため
- 対象商品:
- 27632353
本格的な物を求めていませんがこれならしっかり使えます100mm幅タイプを買いましたが、ゴルフクラブやバイク弄りには最適なサイズだと思います。