ストレートドリル 高耐久 パックのレビュー

平均満足度 3.79 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現! 【用途】穴あけ作業に。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社三輪鉱油 様2026-03-14
用途:
自動旋盤による深穴加工

この価格でこの性能はかなりお得です!
今後もリピートさせていただきます。

2025-12-01
用途:
鋼板のノコ面にキリで穴を開け長枝にネジ止めして高枝切りにする。

タジマのノコの面に全くキリの刃が立たなかった。キリを返品は面倒くさくて放置。他方、ホームセンターに行って「ステンレス用」と書いてあるキリを買って使ったら、何とか1個の穴を開けることが出来たが、2個めは最初ほどには切れなかった。まあそんな頻繁にキリを使うこともないから良しとしよう。
今後モノタロウさんでキリを買う場合、対象を色々載せている中に序でみたいに「ステンレス」があるのは買わないようにします。

株式会社ユタカ 様2025-09-21
用途:
商品の付属品
対象商品:
27914225

付属品として使用するので数が必要なため
安くて、大変助かります。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
穴あけ加工

ある程度、切れますが、ハンドで使う時はこねますので、よく折れます。こねなければ、問題ありません。

2025-05-25
用途:
金属板の穴あけ
対象商品:
27914277

刃先のヘタリが早い。ボール盤で使用すると折れやすい。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-01-22
用途:
ボルト・ナットへの穴開け
対象商品:
27914277

機械向けボルト・ナット等の焼き入れ鋼も容易に切削できる点が気に入っています。切れ味は比較的すぐに落ちてきますが、安価なのですぐ新品交換できるのが利点です。

2022-11-07
用途:
設備工事
対象商品:
27914329

機器取付ボルト穴を開ける際の下穴として、3ミリ厚の軟鋼に連続で10~20穴を開ける作業を数日しましたが、まだ研磨の必要はなさそうです。これならコスパは良いと思います。

TSフィールドサービス 様2022-09-29
用途:
製作加工時
対象商品:
27914575

製作品加工に使用しましたがSUS2mm厚でしたが保耐久性もあり良かったです。

1人が参考にしています
コスモソリューション 様2022-09-17
用途:
穴開け
対象商品:
27914173

一般的なドリルです。切れも良く満足です。1.0mmの細い物を何本か購入したので、使い切ったらまた購入します。

1人が参考にしています
めがねのイトウ 様2023-01-19
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
27914268

安価で安心して使えれるので、重宝しています。
ありがとうございます。

2021-12-19
用途:
鉄板への穴開け
対象商品:
27914758

ふいに依頼のあった、5mm厚の鉄板への穴開け作業。
水抜きの為の作業で、6mm以上の穴が希望でした。
裏にモルタルが充填された鉄板への穴開けで、刃先が直ぐにダメになると思い10本入りを購入。
1本で3ヶ所ほど使い、研ぎながら260ヶ所を開け切りました。
ドリル専用の研ぎ機を使用すれば、新品と変わらない切れ味に復活します。
1本づつケースに入っているのは保管に便利です。

日本クリーンシステム株式会社 様2021-11-08
用途:
機械の修理時
対象商品:
27914399

ステンの4ミリの板に下穴で10か所あけましたが思った以上によく切れます。個別にプラケースに入っているので、使用・未使用の区別がつけやすいですが、かさばります。
しかし安いし及第点っです。耐久性はまだ分かりません。

Y.U.E 様2021-02-03
用途:
穴あけ
対象商品:
27914329

鉄の穴あけ問題なく使っています。個別梱包とても良いです。このままで売っていっていただきたいです。

2021-04-20
用途:
銅や黄銅板にボール盤で穴をあけるとき。
対象商品:
27914426

品質は良かったです。10本パック・一本一本個別にケースに入っているので嵩張り、必要性は感じないので防錆紙袋に10本まとめて入れて下さった方が嬉しいです。

有限会社安藤家具店 様2020-03-27
用途:
穴あけ作業
対象商品:
27914496

木工、鉄板(最高5mm)、ステンレス板(最高3mm)の穴あけに
使ってます。
ベニヤ板やポリ合板ですとバリやめくれが出やすいがこのドリルはそれが少ないんです。
また、鉄やステンでも初期の切れ味が良く穴あけ作業が楽にできます。
ただし耐久性は多少落ちてるようでステン用などよりは切れ味が悪くなるのが早いですね。
切れなくなってくると極端に穴あけできなくなるので使い捨て感覚で使ってます。
まあ、安価なので仕方ないかなと割り切ってます。

2020-04-05
用途:
個包装なのが・・・
対象商品:
27914408

「高耐久」とうたっているだけあって普通のMonotaROドリルよりも切れ味がいいと感じます。
ただプラケース個包装になっておりケースがゴミになります。
ドリルは消耗品なので出来ればnachiなどのように紙パックにしてもらえるとゴミも減ってうれしいです。

1人が参考にしています
2019-06-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
27914408

4mmのタップの下穴で1cmぐらいの厚みの機械部品(鉄)にオイルスプレーかけてドリルドライバーできれいに開けることができました。
1本ずつ樹脂のパック?に入っているのでナチ等のように紙のパックに入っていればかさばらずゴミにもならないと思います
とにかく安くて良いと思います。

1人が参考にしています
2021-03-24
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
27914417

ポンチを使わないと食い付きが悪いですが、ここで売っているMonotaROのコバルトキリより折れにくいです。

2019-06-10
用途:
部品の取付用の下穴用
対象商品:
27914417

若干折れやすい様におもえますが、価格を考えると
手頃の様な気もします。
あとはもう少し切れればと思います。