液晶保護フィルム ブルーライトカットのレビュー
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
シンプルソリューション株式会社 様2025-05-21
- 用途:
- タブレット使用時
タブレット使用時、特に電子書籍を読むときに目の疲れがあり、購入しました。目の疲れが少なくなり満足しています。1枚で、8インチと10インチの2つのタブレットに使用できたのでよかったです。
マツシタクリーンサービス 様2023-08-18
- 用途:
- ノートパソコン用に
- 対象商品:
- 27917463
ブルーライトよりも、画面の反射が気になっていたため、反射率も考慮して購入しました。貼り付け時に埃を挟み込まないようにしました。画面の反射は劇的に軽減され非常に見やすくなりました。タッチパネル方式ですが、こちらも何ら支障なく作動しています。
*貼り付け時の埃対策として、風呂場で蒸気をこもらせ埃が舞わない状態で行いました。
2019-10-14
- 用途:
- PCの画面に
- 対象商品:
- 27917463
仕事で使うPCに使用しました。安く購入でき良かったです。ブルーライトカットの効果はよく分かりませんが、疲れが出ないので効果はあるかと思います。また購入します。
1人が参考にしています
2019-09-20
- 用途:
- ノートパソコンのフィルムに
- 対象商品:
- 27917463
貼ろうとしましたが、気泡ができるので失敗しました。
貼り直しに一度剥がすと、静電気が発生するので
不器用な方にはお勧めできません。
1人が参考にしています
株式会社 試作工房 電 様2019-02-04
- 用途:
- 機械の表示部に
- 対象商品:
- 27917488
工作機械のパネルがタブレットなので割れ防止の為に購入。
特に問題なく、貼るのも特に問題なかったです。
あとはどれだけ持つかですが。これは年数がたたないと検証しようがないかと。
2019-04-02
- 用途:
- パソコン作業
- 対象商品:
- 27917488
ブルーライトカットって、効果があまり感じないです!
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。