フレキホースのレビュー

平均満足度 4.51 (140件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキホース モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。 【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
140件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-17
用途:
室内換気

フレキブルなので取り回しはOKでした。
キズを付けると底から割れそうだったので慎重に取り付けました。

2026-02-10
用途:
排気のため

軽くて使い勝手が良いです。配送に時間がかかるのが難点です。

2025-11-06
用途:
切削時

作業時に火花が散っても解けることなく煙を吸ってくれるので非常にありがたい

2025-09-23
用途:
浴室換気

外径が106mmと他社のダクトホースより若干小さいのでVU100パイプの内側にピッタリ入ります、外側に被せるのは無理のようです。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
換気扇のつなぎ

他社製品と遜色ありません。購入時に薄いフィルムでコーティングされているので、運搬時などにケガを防げて親切だと感じます。

2026-02-02
用途:
煙の排出

扱いやすく、値段もお手頃で良かったです。すぐ取り付けて使用しています。

株式会社岸鋼興産 様2025-09-05
用途:
スポットクーラーの排気管延長

アルミ製で軽くて排気管がピッタリ収まって延長できた。

2025-06-10
用途:
ダクト延長に

軽いし切断し易いんだけど、延ばすのに引っ張るとすぐへこんでしまう。
アルミだからとはいえ、3m延ばすのは至難の業だ。

2025-04-08
用途:
レンジフード施工にて

スパイラル管等金属管ではなくても施工可能な自治体や建物で使用しています。
フィルムで覆っているので剥く前に必要な長さで切って使用しています。

ジオ・デザイン事務所 様2025-06-21
用途:
屋内換気用配管

思っていたより軽量で加工しやすい。対候性も十分であろうから活用範囲が広いと思う。

太田電気 様2025-08-12
用途:
換気扇と屋外フードのつなぎ

安全のためのナイロンフィルムがむきやすくて 良かったです

2025-05-14
用途:
換気扇のダクト

すぐに届いたので、とても助かりました。カット作業もやりやすいです。

2025-01-12
用途:
石油ファンヒーターの温風をコタツに導入するため
対象商品:
28864895

イレギュラーな使い方ですが、コタツにファンヒーターの温風を導入するのにぴったりです。余ったFケーブルで台座を自作で作って温風の排出口に合わせ、切り口を耐熱アルミテープで保護して使ってます。本体もある程度耐熱性があるので長時間連続使用していますが全く問題ありません。とても快適です。

2025-02-05
用途:
排気音消し

車の暖気運転で排気音が結構大きくて近所迷惑にならないうにマフラーエンドと消音BOX(自作)を繋ぐために購入しました
耐熱温度も140度あるので問題なく使えました

京君株式会社 様2024-11-30
用途:
ダクト換気扇10mm設置
対象商品:
28864895

希望どおりの商品が、到着。早速、自宅の、お風呂のダクト換気扇の取り替えに、使用しました。
のこりは、ジョイントを。繋いで、5mくらい使い、トイレのダクト換気扇の新設につかいます。
DIYでも、充分あつかえました。

2025-05-07
用途:
機械の排気ダクト

思ったよりしっかりしたものが届き、これにして良かったなあと思いました。長さも十分にあり、何の問題もなく使えそうです。

2024-07-30
用途:
ケーブルのシールド
対象商品:
28864895

電磁ノイズの多い環境でケーブルのシールドに用いていますが、問題なく機能しています。

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
衣類乾燥機の排湿用
対象商品:
28864895

安価でも十分で伸ばして曲げてとても使いやすく良い商品でした。

2024-04-22
用途:
直径100mmの換気扇の取付に使用
対象商品:
28864895

3mって書いてあったのに1mもない縮んだ状態で届きます。
箱に入って届くので、何か分からずしばらく放置
引っ張ると伸びてちゃんと使えます。

3人が参考にしています
2024-02-03
用途:
換気扇設置
対象商品:
28864895

二本以上の購入で安くなるので購入。1本だけの購入の時の価格だとホームセンターと大差ないので、複数本をまとめて購入するのがいいと思います。品質は良かったです。

3人が参考にしています