エクスターR7000のレビュー

平均満足度 4.80 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクスターR7000 スズキ
スズキ
1,698 / 税込 1,868
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
137件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
29009129

3回目のリピートです。
アドレス110の次回オイル交換用に購入。
純正品なので安心して使えますし、
ホムセンの安いオイルだと乳化してしまいましたが
純正に変えてからなくなりました。
何でも値上げのご時世ですがこの値段を頑張って維持してほしいですね。

2022-09-13
用途:
Vストローム250のオイル交換用
対象商品:
29009129

ミドルレンジのR7000を使用し2500km毎に交換しています
やはりメーカー純正指定オイルなので安心感がありエンジンフィーリングはとても良いです

1人が参考にしています
小笠商店 様2022-08-09
用途:
アドレスv125G エンジンオイル交換
対象商品:
29009129

業務に使用しているスズキ アドレスV125Gのエンジンオイル交換用に購入しました。走行距離は、もうすぐ5万キロになります。
そこで今回、R5000(鉱物油)からR7000(部分合成油)へグレードの変更してみました。
夏の暑い日々の中、地方の田舎で一般道や山道も走行しておりますがエンジンもとても静かで快調です。
使い切り次第、モノタロウさんにて再度購入してみたいと思います。

1人が参考にしています
2023-02-28
用途:
バイクのオイル交換

値段と質のバランスがいい良い商品です。使い続けてますが、値上がりしてしまって少し残念です。

1人が参考にしています
2022-12-15
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
29009129

ホンダの純正オイルを使用していましたが
ギヤの入り、トルク感はこちらの方が安いですが上です。

2022-09-06
用途:
バイクのアクション練習用
対象商品:
29009129

冷却には厳しい8月の夏日に、セロー225で低速ウィリーの練習に使ってみましたが、自分の方が先に熱ダレしましたので性能は十分ですね。

1人が参考にしています
2022-10-25
用途:
250ccバイクのオイル交換
対象商品:
29009129

以前はHONDAのG2をメインで使ってましたが値上がりもあり、こちらに切り替え。用途が峠道主体のツーリングなので、何の問題もなく、コストパフォーマンスが高いです。リピート確定です。

2022-11-20
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
29009129

安定の純正。これより低グレードのオイルと比べてエンジン音が小さく感じたのでよかった。

2022-11-16
用途:
オイル交換
対象商品:
29009129

安心の純正品。
ただし…5本頼んで全てで缶が凹んでた
缶に穴は開いてないので品質には影響ないけど、どう言う保管状況なのか???
これがあるので☆-1とさせて頂きます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2022-11-10
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
29009129

今まで純正でないオイルを交換してきましたがR7000はとても良いと思います。スズキのバイクですので今後はこのオイルを使い続けたいです。

TrustOne 様2022-07-08
用途:
バイクのエンジンオイルとして使用
対象商品:
29009129

古い型のビクスクで走行距離も増えてきたため、信頼性の高い同社製エンジンオイルを使用するようになった。
お毎回おおよそ2500キロ前後で交換するようにしています。
車体がカウルで覆われているためメカノイズなどの確認までは難しいが、交換直後はエンジンフィールが明らかに良く感じられ、距離を走るにつれアクセルレスポンスがマッタリとした反応になるような変化が感じられる。
酷暑の信号待ちなどでも熱ダレする事もないし、個人的には必要十分の性能だと思っています。
普通に購入するとソコソコいいお値段しますが、Monotaroさんで購入出来るようになってからは非常に助かっています。

2022-11-17
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
29009129

安定の純正。これより低グレードのオイルと比べてエンジン音が小さく感じたのでよかった。

2022-09-13
用途:
KLXのオイル交換
対象商品:
29009129

部分合成油の中ではお求めやすい価格設定となっており、ホンダG2から乗り換えしました。
若干シャバシャバ感はありますが、夏場でもしっかり仕事をしています。
暫くは、これを使っていこうと思います。
おすすめの品です。

2022-08-18
用途:
バイクのエンジンオイル交換
対象商品:
29009129

スポーツタイプの高性能バイクには100%化学合成のオイルを使う方も多いようですが、ハードな乗り方をするのでなければ当品の様な部分合成油が、コスパ的にベターかと思います。SUZUKIのリッターバイクに長く利用しています。

2022-11-01
用途:
Vストローム650に使用
対象商品:
29009129

純正なので安心です。交換後3000km走りましたが、特に変化無く良好です。
次回もこれにすると思います。

2022-10-26
用途:
オイル交換
対象商品:
29009129

安心の純正品です。 下手に社外を入れるより安心とコスパを優先してコレにしています。

2022-07-18
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
29009129

全車スズキなのでスズキ純正のこちらを使用
以前はR9000でしたが、頻繁に苛酷に乗るワケではないので
R7000とR5000をバイクによってわけて使ってます。
近くに売っていませんので助かってます

1人が参考にしています
2022-05-03
用途:
2輪車のオイル交換
対象商品:
29009129

GSX-S1000のオイル交換に使用しました。純正品であることと部分合成油でこの価格で入手出来るのは有難いです。
自分でオイル交換するから場合、このオイルの選択はとてもコストパフォーマンスがあると思います。スズキ車以外含めて、このオイルはオススメです。

2人が参考にしています
2022-06-29
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
29009129

この価格で純正のオイルが入手できるのは文句ないです。次回も値上げしてなければリピートします。

1人が参考にしています
2022-05-03
用途:
TT250RRaidのメンテ
対象商品:
29009129

ギアチェンジがスムースでオイルのもちもよいと思います。コスパが良いのでリピしました。

1人が参考にしています