パワークリップ C-100シリーズのレビュー
- 用途:
- 電機保守作業
ねじ頭に確実に食いついて、作業中の脱落が少ない。口先が堅牢で永く使える。
- 用途:
- 電気機器の測定
配線端子を緩めることなく、端子ビス頭部にしっかりと接続できるので満足しています。
- 用途:
- 計測器関係
ネジの頭部分にクリップが食い込み、接触がよく外れてしまう事もなく、スムーズに計測でき、測定時間も短縮できる。
- 用途:
- 端子台に接続
普段使ってる物より外れずらい。先端まで(側面)まで絶縁カバーが覆っていればなお良い
- 用途:
- 電気設備のメンテナンス
- 対象商品:
- 29058296
継電器の試験器で使用しています。少しお高めではありますが、ネジ山に繋いでも外れないのでとにかく使いやすいです。このクリップを使うと普通のクリップには戻れないほどです。
- 用途:
- リレー試験時の試験端子への接続時
- 対象商品:
- 29058269
丸皿のネジ頭をきっちりと把持してくれるのでありがたい。
取っ手の長さをもう少し長いのがあるとより使いやすい。
- 用途:
- 年次点検実施時
- 対象商品:
- 29058269
同業者からこちらに変えたほうが良いと勧められて購入しました。SOG端子をつかみやすくてとても便利です。
- 用途:
- 保安機器の動作確認試験時
- 対象商品:
- 29058269
クリップが端子台ネジの頭への取付けが容易で食い付きが良い構造なので途中で外れる心配がなく、動作試験に集中できる。
また、カバーも滑りにくい素材なので狭いリレー端子の奥側への取付けも容易。
作業効率向上に繋がっている。
- 用途:
- 保護継電器試験
- 対象商品:
- 29058269
ミノムシクリップだと端子台ネジにしっかりと噛みつかないので、リレー試験機の接続コードに使用されているクリップを探していたところ、このパワークリップということが分かり購入した。端子台ネジにしっかりと噛みつき外れることがないので継電器試験が効率的にイライラせずに実施することができるようになった。
- 用途:
- 電気設備点検作業
- 対象商品:
- 29058269
使用が非常に良く満足している。
当方の場合カバーの色が後2色程あると、色分けでき誤配線の心配がなくなるので
増やしてほしい。
- 用途:
- 電気装置の試験用
- 対象商品:
- 29058278
ミノムシクリップではクリップ中に外れることが多かったのですが、このクリップではネジの頭をしっかり捉えてくれるので途中で外れることはなく、大変便利です。
- 用途:
- 電気設備の各種検査、保安業務
- 対象商品:
- 29058269
試験対象のリーレー端子に確実に取付ける事ができて安心感があります。ワニ口のクリップですと試験中に外れることがありましたが、その心配が無くなり安全に作業が可能となりました。
- 用途:
- 電気保安の年次点検SOG試験に大変便利
- 対象商品:
- 29058269
年次点検SOG試験でビスへのワニグチクリップ接続このクリップは外れません 試験器に標準付属のワニグチクリップは外れ易く 風が吹くと蓋の動きでクリップ外れますが このワニグチクリップは外れません!お勧めです
- 用途:
- 電気管理
- 対象商品:
- 29058278
端子台のネジに測定器のワニ口クリップを取り付けて動作試験をする時に、狭い所だとなかなかクリップ出来なく、大きさの違うワニ口クリップで中継したり、クリップ出来ても、途中で外れてしまったり、とにかく苦労していました。ところが、本品に変えてから簡単クリップ、外れることなく、大変気に入っています。価格がもう少し安価になれば、他の物にも使用したいし、★5にしたいと思います。
- 用途:
- リレー試験時に使用している
- 対象商品:
- 29058269
従来のミノムシクリッブはビスに銜えさせると外れて短絡等の危険があったが、この部品
はそれを解決してくれた。
ただ、値段が高いのが残念です。
- 用途:
- 電気設備の保護継電器の試験
- 対象商品:
- 29058269
このクリップは、継電器のハモニカ端子の小さなビスをがっちりつかまえて、電線の揺れによる端子ハズレが無くなり検査効率と安全性が向上した。単価は藤生品に比べ、高いが
採用するに値する地味な商品と思います。
- 用途:
- 自動制御機器の測定
みのむしクリップを使用していましたが
外れてばかりいてショートも恐れていましたが
このクリップを使用してから外れる事もなく安心して使用できます。
金額がもう少し安くなればもっと良いです。
- 用途:
- 電気設備の点検
- 対象商品:
- 29058269
電気設備のリレー試験に使います。端子台のビスにガッチリ噛んで外れません。お陰で作業スピードと確実性がアップしました。