極薄スパナのレビュー
- 用途:
- 制御盤、機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 29576323
BNCコネクタの締付に使用します。今までは、通常のスパナでは厚みが有って掛からないので渦型モンキーを使用していましたが、極薄スパナになって作業性がアップしました。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 29576323
狭い箇所で、供回りを抑える為の工具を探してまして色々と購入しましたが、これが1番良いです。
サイズ展開も良く無駄が無く良いです。
- 用途:
- ディスクサンダーの砥石交換に使用
- 対象商品:
- 29576348
電気式ディスクサンダーの同封工具が貧相で交換する時にとても心配なのでこの商品を使って交換してます。しっかり固定出来て安心して作業出来ます。
- 用途:
- 自転車のブレーキ調整や椅子キャスターの取替
- 対象商品:
- 29576323
メッキの品質も良く、薄さも3mm位で使いやすい。高いトルクには向かないですが、自転車のブレーキ調整などの低トルクの12mm以下サイズのものや 椅子キャスターの取替などには十分です。KTCなどの有名メーカー品は高価なので使用頻度の少ない薄型スパナなどは、これで十分だと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 31530748
極薄と言う事だったが、ノギスによる計測ではレンチの接触部で2.8mmあった。
これでは、ただの薄型であって、極薄を標榜するなら『≦2.0mm』であって欲しかった。
せめて柄の付け根部分と同じ2.2mmであればと思う。
- 用途:
- 自転車のローラーブレーキ交換
- 対象商品:
- 29576348
サイズでは17ミリと15ミリのセットになっていると申し分ない。
ほとんどの自転車メンテナンス両サイズが使えるものである。
- 用途:
- 照明器具の修理
- 対象商品:
- 31530766
2本購入したうちの1本で、スパナの先端部分に2.4mmほどの欠けがありました。
実際使えないわけではありませんが、一番重要な部分かと思います。
低価格なので今回はこのまま使用したいと思います。
極薄タイプなので100円均一では買えませんが、
クオリティ的には同等に感じてしまいました。
- 用途:
- 自転車の修理
- 対象商品:
- 31530748
自転車の修理に必須な8mmと9mmの両口スパナ。薄めながら強度がありそうでクロームメッキの質も良さそうです。
- 用途:
- 強度に難有り
キャスター交換のために購入しましたが、わずか一回の使用で口が開いてしまい全く食いつきません。元々作りが甘いようですが、強度不足のためかなりの高確率で舐めます。仕方がないので他社の薄型スパナに買い替えます。
- 用途:
- カメラ周辺機材の分解
- 対象商品:
- 31530766
厚さ3㎜になっていますが、実物は2.6㎜程度です。自分の場合、3.1㎜くらいの隙間にスパナを入れる必要があったため、厚さが3㎜ないのは逆に良かったです。この値段で、この仕上げと精度なら特に不満はありません。