遮光ネット 遮光率約75%のレビュー

平均満足度 2.91 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
遮光ネット 遮光率約75% セフティー3
セフティー3
999 / 税込 1,099
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。 【用途】植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-07
用途:
屋外での遮光

3枚購入しましたが内1枚が他の2枚とハトメの位置が違う
幅の長さが2mの記載だが実際には2.15mほどある
最も悪いのは遮光率75%とうたっているがどう見ても75%は無い50%以下に思える

2025-08-04
用途:
保育園のベランダの遮光

一枚では全然遮光できないです。2枚重ねないと75%にならないですね、残念です。

2025-07-29
用途:
窓の日よけ

すかすか過ぎてダメです。レビューをちゃんと読んでから買えば良かったです

2024-08-31
用途:
植物の日除け等に。
対象商品:
77717159

昨今の異常な暑さ・直射日光から庭の植物を守るために購入しましたが、1枚だけでは守りきれないと感じ、一か所に2枚使用しています。

学校法人沢田学園 様2023-08-17
用途:
外物置の遮光
対象商品:
77717143

物置に西日がもろに当たるので室内温度が急上昇。
ネットかけてからはかなり抑えられました。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
プレハブ作業場の屋根日除け用に利用
対象商品:
77717177

エアコンの効きが良くなった様な気がします。猛暑月での効果を期待しています。
遮光率90%で、ハトメめの感覚が5割位多いと更に良いと感じました。

2022-03-08
用途:
クリスマスローズの遮光
対象商品:
31280367

遮光率75%と表示されていますが、もっと小さな数字の様な感じがします。
ハトメのピッチが500mm程度が良いと思います。

1人が参考にしています
2021-08-02
用途:
窓の日除け
対象商品:
31280367

とても軽いです。
窓の西日除けに二重にして使用しています。
風通しもよいです。

1人が参考にしています
2019-08-22
用途:
事務所の窓の日除け
対象商品:
31280358

強い西日を和らげる効果があった。事務所の節電に役立つと思う。

2019-08-16
用途:
遮光
対象商品:
31280358

他ブランドの75%遮光の商品と比べたら、空かすかで絶対75%の遮光効果はないです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2019-07-29
用途:
ベランダの日よけ
対象商品:
31280367

ハトメ加工がロープを張る時に金具が取れてしまいました。
ハトメの間隔の空きスペースをせめて50センチ間隔にして欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。