ヘッドライト COB IPX3のレビュー

平均満足度 4.28 (210件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。 【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
210件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-07
用途:
暗がりでの作業
対象商品:
31861236

まず安い!!明るくて、両手が使え重宝してます。OK

2025-04-03
用途:
暗所でのDIY作業に使用
対象商品:
31861236

ゴムがすぐにフニャフニャになりました。
特に頭に汗かいたりするとゴムが伸びてしまいます。また、電池交換がやりにくい蓋の形状となっています。慣れるまでは、蓋のバネが邪魔して上手くとめられませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2020-07-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31861236

光が均一に広い範囲に広がり作業しやすいです。商品説明にどのように明るくなるか示されていて,その通りだなと思いました。軽くていいです。

2021-06-18
用途:
釣り用
対象商品:
31861236

この価格でこんなに明るいとは!と大喜びしていました。=*^-^*=

2020-07-07
用途:
暗い場所での諸作業。

明るさや配向は文句なしですが、商品説明の写真のようにヘルメットに装着すると滑ってすぐ取れてしまうため、工夫がいるようです。

AFC 様2020-03-01
用途:
DIY
対象商品:
31861236

コスパは最高だと思います。
薄暗い車庫内の作業で使っていますが1日中点灯しっぱなしでもモノタロウ電池は耐えました。
釣り用に高価な電池を使うものは持っていますが、明るさに差はないので、これからは釣りの時も持っていきます。

2024-05-28
用途:
夜間作業
対象商品:
31861236

横に広く照らしてくれるので作業環境によって使い分けてきました、もう少し明るいと良いかな?あと軽いには軽いのですがケース本体の肉厚が薄くチョットチープな感じ!

2020-08-10
用途:
作業機械のメンテナンス等
対象商品:
31861236

造りは値段相応です 照射範囲が広いのでさほど明るくは感じません 軽い所が良いと思います。

2020-07-10
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
31861236

エンジン周りの奥の見えにくい所を良く照らしてくれた。

2020-05-14
用途:
キャンプ等
対象商品:
31861236

思ったほど大きく無く、電池の入替もわかりやすく簡単で良かったです。

有限会社安藤家具店 様2020-12-06
用途:
建築工事現場で
対象商品:
31861236

LEDはスポットっぽいのが多い中、広角に明かりが広がるので非常に良い。
ただしヘルメットに付けるにはバンドが短すぎ!!

2020-03-30
用途:
自転車へ!?
対象商品:
31861236

作業灯ヘッドライトですが、自転車のハンドルに取り付けて照角がとても良くて、再利用です。

2020-03-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
31861236

照射範囲が広くて今まで使っていたものよりも重宝してます。

2020-04-20
用途:
夜釣り
対象商品:
31861236

配光、光の硬さが程よく手元の作業がしやすい。
電池蓋、ヘッドバンドの作りも2000円クラスと遜色なしです

2020-01-26
用途:
クルマのメンテナンス時
対象商品:
31861236

明るさも十分で安価。使いやすくてすごく気に入ったのですがひと月使用したところで電池フタ部分のロックが破損して使用不能に。。今はタイラップで巻きつけ何とか使えています。フタの構造を理解しないで使ったユーザーの責任が大きいと思いますがわかりにくいので星ひとつ減点しておきます。ご注意ください。

2019-12-24
用途:
会社倉庫内の棚卸作業
対象商品:
31861236

思っていたよりもずっと明るい上に、照射幅も広いのでとても満足しております。
両手が使えるので、作業効率も大幅に上がりました!
この価格でこの性能なら、十分です。

2019-12-06
用途:
夜間の点検等の作業
対象商品:
31861236

追加購入である。モノタロウのLED懐中電灯よりも照射範囲が広くて見やすい。塗装面が見やすく非常に良い。ただ、頭の上のバンドは確かに短い。浅い帽子をかぶっているようで不安定である。装着感は悪いが、明るさと見やすさでこの値段なら買い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署に申し伝え、今後の課題として検討いたします。

山田ビルメンテナンス 様2019-09-27
用途:
どうしても、両手がふさがると困る時に。
対象商品:
31861236

ライト(明かり)を必要とする時というのは、やはり非常時とか、どうしても短時間で、今作業しないと後々、大変になる時です。
そんな時というのは、両手をふさがれたくない時です。
これは、まず軽い!  次に他の商品に比べて安い!
安かったので、ぶつけて壊しても惜しくない!
以上の結果、緊急の作業に集中で見る!
本当に買って良かった。
ただ納期が長い・・・。

2022-12-18
用途:
主に自宅のいろいろな作業
対象商品:
31861236

この価格帯のHDランプとしては断トツの明るさで、ニッケル水素電池(満充電≒1.35V)でも早めに交換すれば維持できます。注文を並べると 1.頭にのせてしまうとスイッチがとにかく押しにくいので、外径≒7.5mmの塩ビチューブを4mm位に切り、「瞬間接着剤で固定→ホットメルト詰め込み」でスイッチに載せました。ここは改良すべきだと思います。2.電池カバーは特に冬になったら脱着がきつ過ぎるので、グリス+潤滑スプレーを塗りました。蓋の端子金具がスムースに回ってくれないと、他の方のレビューにもあったように、折角のユニーク構造を「壊す」ことになります。ここも改良点でしょう。3又ゴムバンドはありがたいです。

3人が参考にしています
2021-05-20
用途:
工場作業時
対象商品:
31861236

ヘルメットの上に装着するとずれて使い物にならないです。
もう少し長さの改善が必要だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善の参考にさせていただきます。