ハンドタップ 中#2のレビュー

平均満足度 4.52 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドタップ 中#2 モノタロウ
モノタロウ
249 / 税込 274
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。 【用途】一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-25
用途:
機械部品の修正

数回程度の使用ですので安価な物を探していました
S45C材の使用ですが問題ありませんでした
今後も場合によって使い分けしようと思います

2025-09-26
用途:
ネジ穴の切り直し
対象商品:
31465867

車の足回りの取り付け用のボルト穴がなめて空回りするようになってしまったので、1サイズ大きいネジのタップを使って復元しました。M14サイズになると、タップ用のハンドルも大きくて高価になるので買わずに工夫して乗り切りました。ボルト穴は重力に逆らう向きだったので、タップの下から車載のパンタジャッキで押し上げるようにして固定して、ネジを切りました。無事にボルトがとめられるようになりました。

2025-11-18
用途:
硬木にねじ切り

まだ実際にねじ切ってませんが、評判が良さそうなので期待しています。商品説明や写真で分からない良い点として、ピッタリしたサイズのプラケースに入っています。工具箱でガチャガチャさせると欠けたりしそうなのでこれは良いですね。

加藤厨房設備 様2025-08-11
用途:
M4のネジ山作り
対象商品:
31465779

M4のタップです。新規のネジ山作り及びネジ山の補修に使っています。今までもモノタロウのM4用のタップを使ってきましたが、全く問題がないのでこれからもモノタロウのタップを使っていくつもりです。

2025-06-28
用途:
ネジ穴作り

特殊ピッチのためハンドタップを購入しました。
モノタロウのブランドですが綺麗にネジ切が出来満足しています。

2024-08-30
用途:
オートバイパーツ修理やワンオフパーツ製作など
対象商品:
31465824

タップは基本高いものが多いですが、これはとても買いやすいお値段で、その分何が違うのか?よくわからないですね。もちろん精度が悪いこともなく、きれいにネジは切れます。使いにくいこともなく、後は耐久性ぐらいですが、そもそも刃物は消耗品ですし、きちんとタッピングオイル塗って使っていれば、そう傷むこともないですから、長く使えています。お買い得商品だと思います。

2024-08-23
用途:
JIGに使用
対象商品:
31465797

SS400NOタップとして使用のため、3本組の必要がなかったため#2タップのみ購入しましたコストパフォーマンスが良い

2024-06-25
用途:
溶接スパッタでつぶれたネジ穴の再生
対象商品:
31465876

モノタロウブランドは当たり外れがありますが、これは全然いいです。M16と大きめのタップなので心配だったんですがキレイにネジが切れます。この品質でこの価格は本当にありがたいです。耐久性は分かりませんが。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-05-13
用途:
ナット製作
対象商品:
31465867

HRC40程度の材料なので、普通に加工できた。
この品質で、細目のタップで、この価格はありがたい。

2024-01-17
用途:
ネジ山修正
対象商品:
31465815

ネジ山修正用に購入、問題なく使用できました
価格も安く発送も早いので助かりました

1人が参考にしています
システム・クリエイト 様2024-04-22
用途:
M6タップ加工
対象商品:
31465797

安価で1本から購入できるのが良いです。
40ケ所程、タップ処理しましたが折れもなく、綺麗にタップできております。

加藤厨房設備 様2023-12-23
用途:
たまの?出番
対象商品:
31465788

タップ自体の出番は多くないですが、それでもお守り的に用意したい工具です。安くて助かります。

1人が参考にしています
2023-12-17
用途:
ボルト頭へのネジ穴あけ
対象商品:
31465736

ねじ切り加工の本数も多く、細いので折れを心配して2本購入したのですが杞憂に終わりました。

2023-10-17
用途:
雌ネジを切り直すのに使いました。
対象商品:
31465806

壊れた雌ネジの切り直しがすんなりとできました。おかげで作業がはかどりました。しっかりとしたよい製品だと思います。

2024-01-16
用途:
問題ないs。
対象商品:
31465806

皮むき程度のタップとして使用しているので特に使い勝手も切れ味も問題なし。

2023-04-15
用途:
自作機械部品のタップ加工に
対象商品:
31465903

M20のタップはホームセンター等ではまず売っていないので、比較的安価に手軽に入手でき有難いです。軟鉄棒材に対し規格通り下穴φ17.5でタップ加工できました。当然ながら対応するタップハンドルが必要で、大き目のハンドルの方が作業が楽です。(それでもM20は結構な力仕事になりますが…)

2023-07-10
用途:
古いオーディオ機器のネジ補修
対象商品:
31465754

ネジの噛みにくくなった箇所のタップ切に重宝します。スムーズにタップが切れました。

横手克昌事務所 様2022-12-07
用途:
機械メンテナンスの部品作り。
対象商品:
31465867

値段が安くても、実用に支障はなく手軽に使えるのが良い。

2022-07-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
31465763

古いネジ穴の修正に使用しました。非常に安いタップですが使用上特には問題ありませんでした。1本バラ売りですがプラスチックの収納ケースに入ってくるので保管も便利です。プラケースの写真も載せておいた方が安心して購入できると思います。

2人が参考にしています