ケーブル 2重シールド USB2.0 A-Bのレビュー

平均満足度 4.38 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B モノタロウ
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル 【用途】USB(B)コネクタを持つプリンタや外付けハードディスクドライブ等の接続に
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-28
用途:
パソコンとプリンターの接続
対象商品:
31469026

有線接続プリンターを購入したため、パソコンと接続をするのに2mのタイプを購入いたしました。問題なく作動しております。2mぐらいあると、少し離れていても使用できるので、価格ともにとても満足しています。配送も迅速でした。

荒木エクステリア 様2023-03-12
用途:
パソコンの印刷
対象商品:
31469026

ワイファイの印刷設定で安定しない為、試しに購入したかったところ、丁度タイミングで安く購入できた

株式会社遠藤製作所 様2023-03-08
用途:
CAD室にて
対象商品:
31469017

CAD担当より依頼で購入。何に使用しているか・・・は、不明ですが
自身が品番、メーカー指示してきたので問題ないと思います

2022-09-12
用途:
3Dプリンタ用
対象商品:
31469044

長いケーブルが手に入らなかったので、延長ケーブルで使用したことがありますが、エラーで接続が切れることが多いので、あきらめていました。
一本のケーブルであれば、エラー落ちも軽減するでしょう。

荒木エクステリア 様2023-02-28
用途:
自宅用パソコンケーブル
対象商品:
31469026

安くて丁度こうに出来て良かった。この様な商品も取り扱いがあり、助かります。

2022-10-26
用途:
パソコンとプリンターの接続
対象商品:
31469026

しっかりしたケーブルです。問題なく使用できています。

2022-04-06
用途:
日常
対象商品:
31469017

A-BタイプのUSBは最近見かけなくなったので、助かりました。

2021-12-28
用途:
USBセレクタに
対象商品:
31469044

離れた場所にあるMac機器に接続するため、長いものを購入しました。
問題ないです。

2021-11-13
用途:
要メットの現場で
対象商品:
31469044

弱感、硬めですが信頼感があります。マルハチで巻いて使っています。

ジールデザイン 様2021-06-25
用途:
カッティングプロッターとパソコンの接続
対象商品:
31469044

カッティングプロッターとパソコンの接続に使用しました
安価で勿論、問題なく使用できています

2019-10-05
用途:
プリンター用
対象商品:
31469026

昨今、wifiなどのケーブルを使用しないプリンターが多いですが
簡単確実なケーブルを予備として購入しました。
耐久性などはこれからです。

株式会社中島製作所 様2019-10-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
31469026

機械メンテナンス時のラダー確認用PCへの接続ケーブルとして購入。
問題なし。

2019-04-29
用途:
プリンターと接続
対象商品:
31469026

線が細くやわらかいので接続して使用するのによかった