六角軸ドリルタップのレビュー

平均満足度 3.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸ドリルタップ モノタロウ
モノタロウ
1,098 / 税込 1,208
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。 【用途】簡単なねじ穴加工に。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-06
用途:
金物施工時

現場でタップ加工の作業が発生した時に重宝しています。

2026-01-23
用途:
加工

補充として購入、問題なく使用しています。使い始めたばかりなので耐久性についてはわかりません。

2025-02-14
用途:
アルミ材にタップを斬る時

材料に肉厚がある時、取り外し・取付を頻テックスよりテックスビスより、調子が良い!

日栄電機株式会社 様2024-02-07
用途:
電気工事用
対象商品:
31476604

穴あけ、タップ、面取りが一気に出来ますので便利と思います。
耐久性はまだわかりませんが、ステン用があればよいと思います。

2023-06-07
用途:
鉄板加工
対象商品:
31476595

鉄板(SS材)をレーザー切削で、あらかじめ2.5mmの下穴を開けてある状態から仕様していましたが、ポッキリと折れてしまったので買い直しました。
しかし今回は新品開封し、使い始めて穴3個目で折れました。
もちろん、切削油は使ってます。

5人が参考にしています
足立電気商会 様2025-04-19
用途:
電工

下穴を開けとかないと直ぐ折れる、タップだけの方が長持ちする。

2023-01-12
用途:
アルミ板にタップ穴に使用
対象商品:
31476595

下穴と同時に加工出来て便利ですよ。
今回はA2017に使用、マキタの18Vインパクトドライバーです。
板厚が5MMまでしか実績無いですが、板の種類と厚み次第で、回転、送りは調整
かと?

2人が参考にしています
有限会社藤正鉄工 様2022-11-23
用途:
鋼板のタップ立て用
対象商品:
31476595

鋼板の裏側に人が入れないような時にこのドリルタップで作業すると非常に早くできるので重宝して使用してます

東洋化学設備工業株式会社 様2021-11-29
用途:
タップ作業
対象商品:
31476647

意外に使いやすいです。安価なのも良いです。折れたら直ぐに買い変えます。

有限会社大岡工作所 様2023-02-07
用途:
薄板のタップ
対象商品:
31476629

下穴が偏心して使えない。ドリル部の精度を上げて欲しい。

5人が参考にしています
2020-09-19
用途:
Tの固定用
対象商品:
31476604

Tの上から中のステンレスパイプにタップを切る為に使用。
最初ステンレスパイプを貫通する時にドリルの回転数を落としたが、二度目はそんな心配はせずに使用できた。

2022-04-15
用途:
鉄板のねじ切り
対象商品:
31476638

先端の加工が悪いのかシンニング忘れたのか一文字になっているのでセンターポンチ関係なしに逃げまくる。先端を研ぎ直さない限り5mmくらいの下穴を開けないと使えません。

4人が参考にしています
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様2020-02-14
用途:
穴あけ作業のちのタップ
対象商品:
31476613

一度に二つの作業ができるので重宝します。垂直がほっといても出るので性格です。

1人が参考にしています
大富電機 様2020-11-11
用途:
タップ作業
対象商品:
31476604

根本までタップがない。行き過ぎると、タップがないので逆転時に手間取り・・・タップ溝を壊しかねない。二度と購入しません。

1人が参考にしています