六角軸スパイラルタップのレビュー
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
【用途】止まり穴のねじ穴加工に。
有限会社本道電気 様2025-12-06
- 用途:
- 制御盤改修
グリップ力が良く使いやすい、ペン型ドリルにも使用可能で
良かったです。
長谷川電機 様2025-05-29
- 用途:
- 電気工事
刃先があと5m/mぐらい長いと
使いやすいと思います
2人が参考にしています
2025-01-13
- 用途:
- カバーのネジ穴修正
狭いところで修正作業をする際、タップホルダーを組み合わせるスペースが得られないことも多く、そんなとき 六角軸だとビットレンチで駆動できるので便利です。
2人が参考にしています
株式会社サプラ 様2024-06-20
- 用途:
- 機器メンテナンス
- 対象商品:
- 31476674
タップを切る時に、インパクットを使用した方が手回で立てるより早く簡単に立てれます。
インパクトの強度を下げて、ゆっくり立てれば良いですよ。
佐藤電気工事 様2025-02-09
- 用途:
- タップ立て
切れ味等には問題ないと思います
ただ、サイズの刻印が非常に見ずらいです
2022-09-12
- 用途:
- 現場での再タップ
- 対象商品:
- 31476665
塗装でネジ山が詰まってしまった時やビス入れの際に少し引っ掛かりが気になった時に使用しています。大変助かっています。
1人が参考にしています
川瀬工業 様2022-11-10
- 用途:
- 手摺りブラケット固定
- 対象商品:
- 31476683
六角軸なので、インパクトドライバーで使用しています。高速回転はせずに行なえば、楽にスピーディーに作業ができますね。コストも良く満足しています。
2022-04-05
- 用途:
- アルミ板のタップ立て作業
- 対象商品:
- 31476665
アルミ板3tのタップ立て作業で使用しました。 スパイラルなので推進力があり軽くタップが食込んで行くので作業が楽でした。 また、六角軸なのでラッチェット付きドライバーが使え、普通のタップハンドルより手に馴染んで良かった。 小さいネジで相手も軟らかいアルミで力も要らないので六角軸がベターです。
1人が参考にしています
2021-12-20
- 用途:
- 通常のタップ加工に使用しています。
- 対象商品:
- 31476683
タップは四角軸が主流でしたが、六角軸の出現により、タップホルダの選択肢が広がり、大変重宝しています。(四角軸のタップホルダはすぐに緩むなど難点が多い)価格にも満足しています。
1人が参考にしています