ニクロム線 5mのレビュー
2026-02-16
- 用途:
- 陶芸での吊金具
耐熱温度が1100℃との記載が有り心配したが、陶器の本焼き温度1230℃でも、変色は有るものの特に問題無く使用出来ることが分かった。直径1mmで曲げやすく、陶芸の色々なもので使えるので、今後も使っていきたい。
2024-12-11
- 用途:
- スチロールカッター製作
線も丈夫で満足です。
これぐらい太い方が作りやすかったですね。
1人が参考にしています
2023-03-01
- 用途:
- マナスルヒーターの修理
- 対象商品:
- 33317629
登山用灯油コンロに使用するマナスルヒーターの発熱線が劣化したので交換しました。純正より一回り太い線を買い、蜜にコイルを作り使用しました。非常に良好です。
2020-07-01
- 用途:
- EPS工法の発泡スチロール切断
- 対象商品:
- 33317613
ボルトスライダーと組み合わせて、発泡スチロール切断(切断長さ2m程度)に使用しました。
φ0.8mmは、ちょうどいい太さだと思います。
2023-04-28
- 用途:
- カッターとして使用
- 対象商品:
- 33317613
太くなるとニクロム線自体が断線しにくくなるので、付け直しの手間が省けました。ただし、抵抗が増えるので材を切りにくくなったり、熱で溶けた材がニクロム線に付着することがありました。徐々に太さを変えて実験しています。