園芸キャップのレビュー

平均満足度 4.30 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
園芸キャップ 佐藤産業
佐藤産業
319 / 税込 351
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
園芸用支柱パイプの端処理
対象商品:
33389363

なかなか同様の品物を見つけることが出来なかったので、モノタロウのウェブサイトで見た時には喜びました。特に打ち込み式だとパイプ本体に被ることがないのでありがたいです。耐候性にも期待しています。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
倉庫内にパイプでケーブル用ハンガーを

パイプ先端の安全保護用に購入しました。一旦打ち込めば簡単に取れることもなく安全=安心です。

株式会社伸和電機設備 様2024-06-05
用途:
パイプラックの製作に使用
対象商品:
33389449

単管とフラットになり、簡単にはずれません。
価格と使用感共に満足です。

2024-06-14
用途:
家庭菜園のパイプエンドの養生
対象商品:
33389363

家庭菜園のパイプの端で怪我をしないよう使用しました。脱落、割れなどなく満足しています。

2023-07-01
用途:
モノタロウステンレスパイプのキャップに
対象商品:
33389406

オールステンレスパイプ 外径31.8mm長さ4000mm 品番31.8×1.1×4000 にぴったり合いました。小さいプラハンマーで軽くたたき挿入しました。満足しています。

1人が参考にしています
2023-05-07
用途:
パイプベッドの足キャップ
対象商品:
33389424

接地面が少し丸いけれどパイプ径が合っていたので今は特に不具合もなく普通に使えています。

2022-11-19
用途:
折りたたみ自転車のシートポストに使用
対象商品:
33389397

シートポストが地面に直接触れて傷つくことがなく購入して正解でした。

2022-03-16
用途:
工作
対象商品:
33389363

農業パイプでいろいろなものを作ります。農業パイプは錆びずに安くて使い勝手がいいのですが、端部の仕舞がいまいちです。良いものがないか探していたところ、これを見つけました。見栄え良く、端部処理ができて、良い商品です。必要の都度買い足すつもりです。

1人が参考にしています
2022-01-08
用途:
単管パイプの切断面の処理
対象商品:
33389458

何回も注文、使用させていただいてます。
他メーカーのキャップを使用した事がありますがこちらの方が見栄えがいいです。
近くのホームセンターでも取り扱ってほしいものです。

2022-04-08
用途:
ステンパイプ突出面の安全確保
対象商品:
33389388

ケーブル(コード) ハンガーの製作依頼で採用。使いやすく値段もリーズナブル。

2022-02-10
用途:
パイプの先端に取りつける。
対象商品:
33389379

サイズがちょうどぴったりで、素材がしっかりしていました。

2021-01-21
用途:
トタン屋根作り
対象商品:
33389363

使わなくなったビニールハウス用の鉄パイプで簡単なトタン屋根を作る際に使用しましたが穴にしっかりと入ったので雨が染みることはなさそうなので満足しています。

2020-05-21
用途:
レゾネーターの栓
対象商品:
33389424

ハイエース、レゾネーターキャンセル時のメクラ栓仕様。
良い具合に収まり満足です。

有限会社八洲商事 様2020-05-15
用途:
加工
対象商品:
33389476

地元ではこのサイズが見つからなかったので助かりました。

2020-05-13
用途:
パイプ端部の処理
対象商品:
33389406

1.4mmの板厚のパイプに1.2mm用を使用しました。問題なく取り付けできました。

2022-12-06
用途:
単管パイプ
対象商品:
33389449

単管パイプのサイズを選んで購入したのですが結構きつく手でははまりませんでした。単管内部の製造時のバリも削ってみたのですがダメでした。叩き込むタイプなんですかね?材質的に叩いたら割れそうなプラなので削って使いました。

2020-01-22
用途:
エンドキャプとして
対象商品:
33389363

ビニールハウスの扉の四隅やパイプでのビニール破れ防止に使用してます。
打ち込むだけで取れにくく便利です。

2019-09-30
用途:
ハウスパイプの仕上げ
対象商品:
33389388

ハウスパイプ(25.4mm)のエンド部分に使用しています。サイズはピッタリで、固すぎず緩すぎずです。美観も良く大変満足です。

株式会社WEED 様2019-12-15
用途:
ハウスの組み立て
対象商品:
33389363

切り口によりスムーズに入らない事が有った。パイプカッターで切ると、切る口の関係で入りにくい。モノタロウで買ったカッターだからではないと思うが。取り付けられれば薄くてしっかりしているのでよいです。

2019-09-22
用途:
パイプの打ち込み作業
対象商品:
33389363

Ф19直管を打ち込む作業に使いましたが全く???でした。使い物にならず。
使用方法を明確にしてほしかったですね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。