200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)のレビュー

平均満足度 2.18 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-22
用途:
いたずら監視用
対象商品:
33527559

一時的ないたずらを監視するにはちょうど良いです。また別の監視にも使い回せるのでコスパも良いと思います。

8人が参考にしています
2025-03-16
用途:
インターホンのカメラで撮影ができない時、誰が来たのか確認するため

スマホの設定がむつかしく未だに出来ていないので、使用が不可となっている。
取り付けても、ダミーカメラとしか価値がない。
パソコンでデーターを取り込めるプログラムがほしい。

1人が参考にしています
2020-07-17
用途:
防犯目的に買いました。
対象商品:
33527559

設定等簡単にできました。映像もとてもきれいです。家の外に取り付けたかったのですがWi-Fi自宅の外なので繋がらず室内用にしました。

10人が参考にしています
2024-02-07
用途:
工事現場監視カメラ
対象商品:
33527559

SDカードに録画されますが直接スマホに入れても見れません。

10人が参考にしています
2023-03-15
用途:
通常の監視
対象商品:
33527559

注文時にスマホのみって説明がなかったために困っています。私は
パソコンのみで使いたかったんですが、パソコンによる設定方法は ありませんか?もし方法がありましたら 教えていただけたら幸いです。

17人が参考にしています
2021-08-04
用途:
店内監視

アプリが停止しまくりのバグが発生。返品できない。録画できない。最低最悪の商品です。説明書は意味不明。絶対に買わない事をオススメします。
即日捨てて違う商品を買いました。1万捨てました。

35人が参考にしています
2021-07-06
用途:
駐車場
対象商品:
33527559

2台同時購入して、一台は接続できたが、もう一台は2日かかっても接続できず、取説も違う機種の取説が入っており、SDカードもフォーマット形式が接続できる方のとは違う記述が。
メーカー返品するも異常なしとの回答。結局返品はできたが、接続できないこともですが、
違う取説の事には何も触れず。どんだけ~って感じです。

28人が参考にしています
2019-02-15
用途:
駐車場の監視に
対象商品:
33527559

画像が綺麗ですし設定も以外と簡単でした
ただ取説がちょっとわかりずらいかな?
PCで360EyeSで検索すると見やすい取説がでてきます

13人が参考にしています
2020-08-16
用途:
車庫の前
対象商品:
33527559

家と車庫が離れているのでWi-Fiが弱くてスマホアクセスできません、最初からWi-Fiがいるならそのことを書いておくべきではないでしょうか。

20人が参考にしています
平尾鉄工所 様2019-12-30
用途:
事務所の防犯
対象商品:
33527559

WCAM-TF-720Pと同時購入しましたが、使用アプリが違うため
同時に見ることができません。初期設定で手間取りましたが
メーカー対応は、迅速丁寧で、助かりました。
販売サイトにて商品仕様にダウンロードするアプリを明記してほしい。

2人が参考にしています
2019-12-23
用途:
玄関の防犯

買って、最初良好に動いてましたが
2週間で動かず。
原因調べると、中に水が、20cc程度溜まってました。
屋外用なのに、これは残念でした。

22人が参考にしています