ビーム形LED電球のレビュー
- 用途:
- 駐車場の照明
庇はあるが雨滴がかかる場所の照明として使用。とても軽く、取り付け作業が楽で光源の色も気に入っている。照射角度が大きいので広い範囲の明るさを確保でき、防犯にも役立っている。
- 用途:
- 店舗照明
- 対象商品:
- 33604324
とにかく外形が大きい!
店内にはあてはまらなさそう?
少し心配だったので違うビーム球と試しに購入してみましたが、入らず枠のない照明に使用しました!
外形いっぱいに光るので大きく照らしてくれると思います。外の看板照明等には最適だと思います。
とにかくお値段がかなりお安いので、どのくらいの寿命かが楽しみです。
- 用途:
- 看板の照明
- 対象商品:
- 33604349
とても光が強くて大満足です
しかも、消費電力は普通の電球の10%程
屋外看板用に10個購入しましたが、以前の電球1個分の電力消費です
推しの一品です
- 用途:
- 人感センサー付きハロゲンランプから入れ替え
- 対象商品:
- 33604358
人感センサー付きハロゲンランプから入れ替えしました。電球が軽く明るくてまんぞくしています。
- 用途:
- 店舗のひさし部に使用です
ひさしに使用です 夜間/夕方からの店舗入り口や駐車場の明かりに期待以上の明るさで 夜間店舗前の駐車場もかなり明るくなり満足です 熱を持たないのでソケットに優しくて良いですね♪
- 用途:
- 防犯灯
- 対象商品:
- 33604324
安い金額の為、期待はしてませんでした。商品を取付けてビックリです
金額以上の最高な商品でした。色合い共に予想を超える商品です
皆さんお買い得ですよ。
- 用途:
- 投光器の替球
- 対象商品:
- 33604358
投光器の替球(レフ電球)として購入。
レフ球より白くて明るい光で、とても見やすくなりました。
熱が出ないので、うっかり触れてしまっても安心です。
- 用途:
- 木工作業時に
- 対象商品:
- 33604324
細かい作業をする際に手元を照らす為に使っていますが、照射する前面がフラットで横から見ても眩しくない事が最大のメリットです。
他の電球が切れた際にリピートします。
- 用途:
- 駐車場のセンサーランプ
- 対象商品:
- 33604333
駐車場のセンサーランプで使ってますが半端ない光量で満足しております。
最近は安価で精度のいいLEDランプが有り助かります。
- 用途:
- 焙煎豆の選別作業時の照明
- 対象商品:
- 33604349
コーヒーを焙煎し、欠点豆を選別する際の照明を色々と(白熱・LED・蛍光灯・昼白色や昼光色など)替えてテストしてきましたが、この電球が一番目に優しく豆の状態もわかり易かった。
- 用途:
- 店舗内通路の照明に使用
- 対象商品:
- 33604349
安い価格ですが、とても明るくとても軽いです。ボディーのほぼほぼ全部が樹脂だからでしょう、設置作業も楽々でした。どれ位寿命があるかは判りませんがリピートすると思います。
- 用途:
- 店舗のスポットライトとして
- 対象商品:
- 33604324
良かったのですが、少し明るすぎる。
100W球クラスの明るさを想定してると思うのですが、100W球以上に明るい。
この仕様なら75W球や60W球の明るさもラインナップされてると、なお良い。