ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付のレビュー

平均満足度 3.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付 モノタロウ
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。 【用途】配線コードの接続に
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
システムサポートプロダクツ 様2024-04-14
用途:
キャンピングカーの追加電装機器の保護
対象商品:
35151306

50A定格とのことですが、余程環境の良い場所でなければケースが溶けてしまいます。
一般的にバッテリーはエンジンルームにあり、その傍らで使用するケースが多いかと思いますが、その場合はせいぜい半分程度の20~30A位のフューズでの使用をお勧めします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご心配をおかけして申し訳ございません。
使用される周囲の環境などを考慮されたうえでのご使用をよろしくお願いいたします。

本田あつし事務所 様2022-12-20
用途:
自動車後付け電装品
対象商品:
35151306

良い時代になりました。このような部品が安価で手に入ること感謝しています。レーシングカーの電装品を、一から引き直す際に使用しました

2022-09-12
用途:
クルマのバッテリ直結配線の保護
対象商品:
35151306

燃料ポンプ駆動用にバッテリ直結配線を曳いた際に使用。5SQの電線は太くて取りまわし難いですが、周囲温度が高温になるエンジンルーム内では許容電流が25A程度になるので、燃料ポンプ用としてはあまり余裕がありませんでした。
本品は防水ではありませんが、蓋と本体の合わせ目に高めのダムがあり、水がヒューズ側に流れ込みにくくなっています。
金属製ホルダは便利。今まで配線途中で遊んでいた追加ヒューズをしっかり整列させることができました。不要な方は簡単に取り外せます。
改善要望①フタの開方向を左右選択できるように、ホルダを前後どちらにも取り付け可能としてほしい。②端子金具を金具のシェルロック爪で固定するタイプにしてほしい。シェル側の樹脂爪は着脱によりロックが弱くなるおそれがあります。③防水タイプが欲しい。

合同会社オアシスポイント 様2022-10-17
用途:
キャンピングカーのサブバッテリー充電
対象商品:
35151306

キャンピングカーのサブバッテリーと走行充電器の間に設置しました。今までは普通のヒューズでしたが、ちょっとしたことで切れてしまうことも多かったため切り替えてみました。今のところ問題ありません。

2025-01-06
用途:
ブルーティ、チャージ1のバッテリ-フューズ
対象商品:
35151306

今までは、バッテリーケーブル3mをばらして250Aのサーキットブレーカーで入り切りていましたがケーブルが9sqと扱い難く車内までに事があると不安なのでバッテリーターミナル付近で40Aをかまして圧着端子で8sqで今は、作動しています。

2021-03-04
用途:
オルタ線増強
対象商品:
35151306

旧車のオルタB端子からバッテリまでのバイパス線に使用。このホルダーに適合するヒューズリンクが記載されておらず、揃えるまで時間を要した。予め記載があると同時購入が出来る。

5人が参考にしています
株式会社岐陽ビーエス 様2020-08-11
用途:
自動車の回路新設
対象商品:
35151306

なかなか良いと思います もう少しコード長いとなお良い

ヤジマワークス 様2020-01-26
用途:
旧車の電装引き直し
対象商品:
35151306

大容量ヒューズが汎用的に使用できる為、大変ありがたい商品です。

2021-01-31
用途:
特装車の機器電源
対象商品:
35151306

リード線が太い商品ラインナップが欲しい。
本品に40Aのヒューズリンクを付けて34Aで連続使用していると不安なレベルまで発熱します。

4人が参考にしています
2021-01-27
用途:
自動車の電装品追加

この商品ちょっと問題有ります。確かに5sq相当の線で許容電流50Aまで使えると書いてありますが、ヒューズ刺さる所の圧着している端子が、住友電装の305型端子と同等品と思われるます。本来なら、3sq相当の線しか圧着出来ないので、5sq相当を圧着してあるので圧着が不十分に見受けらるのと、3sq相当の線なら、許容電流が違うのではないでしょうか?また、5sq相当の圧着端子なら、矢崎総業の305型端子の太線用を使用しないときちんと圧着出来ないと思われます。

13人が参考にしています
2020-01-21
用途:
車の修理の時に使用
対象商品:
35151306

思いのほか蓋が固く、しまりづらいけど問題はなさそうです。