【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度のレビュー
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
株式会社ネクスト 様2023-12-30
- 用途:
- 監視カメラの補助照明
- 対象商品:
- 38770647
広い通路の監視カメラが近くのみしか上手く写らない為購入 非常に鮮明に監視できるため、
5台のカメラに取り付け、満足しています。
有限会社けんでん 様2020-07-26
- 用途:
- 防犯カメラの補助ライトとして
- 対象商品:
- 38770647
別売アダプターが必要!
それに驚きました。
夜間の防犯カメラの補助用に実際取りつけたのですが夜間でも良く写るようになりました。
もうすこし広角だともっと良いと思います。
2020-05-29
- 用途:
- 防犯カメラの補助照明に使用
- 対象商品:
- 38770647
以前はSEC-IRLED-48を使っていましたが駐車場に使うためより広い範囲で照射したくてこちらにしましたが満足しています。
2021-09-27
- 用途:
- 防犯カメラの補助
- 対象商品:
- 38770647
商品説明には6灯式も4灯式も「電源(V)DC12_1A」とあったので12V/1AのACアダプターは別途購入しましたが、本体ラベルには「INPUT 12V/2A」と記載されています。ただ出力が下がるだけなら問題ないのですが、定格の半分の12V/1Aの入力で発熱発火等の不具合が発生しないか心配になってしまいました。
2人が参考にしています