圧縮コイルばね(ステンレス)のレビュー
2025-10-08
- 用途:
- エアーガンに使用
先ず、エアーガンに使用と言っても、あくまで弾の威力を上げるとかではなく、本物にはスプリングが見えるが、このモデルでは再現がなく隙間に入れた程度で見栄え重視の自己満足、こういう使い方もありかと。
2025-05-09
- 用途:
- 治具製作
開閉扉治具の取っ手部に取り付けましたが、十分な反発力で問題なく使用できました。
2025-06-24
- 用途:
- 釣具の部品の一部
色々なサイズの選択肢があって助かる
もう少し本数増しの割安な商品を出してほしい
2024-09-20
- 用途:
- キャブレターのダイヤフラムに使用
サイズぴったりです。色んなメーカのキャブに使えます。
数があるので、残ったものは予備として保管しております。
工作塾 様2023-08-30
- 用途:
- 鉄道模型炭水車(1/30)車輪の軸重バランス取り用
- 対象商品:
- 39320585
比較的ばね定数の均一なことで満足、安価に入手でき、ありがたい。今後必要な場合は、このシリーズを利用したい。できれば外径10mmぐらいまでは、自由長が2mmおきにあれば
なおありがたい。
1人が参考にしています
2022-04-11
- 用途:
- 棚の継ぎ目のダボを自動的に押し出す仕組み作成するために使用しました。
- 対象商品:
- 39315265
サイズも絶妙でとても満足のいく仕上がりになりました。
私が求めていましたバネのイメージにピッタリでした。
2021-11-14
- 用途:
- 旧型二輪車の整備
- 対象商品:
- 39315055
40年程前の旧型二輪車では、フロントブレーキワイヤーケーブルの途中にブレーキランプスイッチが内蔵されており、接点コンタクトを押しているバネが錆びて破損していたので、ステンレス製の押しバネにバージョンアップして修理を完了致しました。 ホームセンター等では細いバネが売っていなかったので、モノタロウで見つける事ができ、助かりました。
1人が参考にしています
2022-02-06
- 用途:
- 時計のボタン用のバネとして
- 対象商品:
- 39309744
時計のボタン用のバネとして購入いたしました。
バッチリと合い、壊れた時計のボタンを無事直すことが出来ました。
ありがとうございます。
大石一級建築士事務所 様2021-01-04
- 用途:
- クラッチのメンテ
- 対象商品:
- 39309988
何処を探してもSUSの対応スプリングがなくて諦めていたところ3本入り
対応加工で直径とピッチ長さを調整でき半年ぶりに修理ができました。
くらしのおそうじライフサービス 様2020-10-28
- 用途:
- プレハブ冷蔵庫のラッチ修理に使用。
- 対象商品:
- 39321075
プレハブ冷蔵庫のラッチ修理に使用。思ったサイズが無いので強度にかけたが、バネ3本を利用してどうにか対応出来ました。
1人が参考にしています