漏電ブレーカーのレビュー

平均満足度 4.60 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
漏電ブレーカー モノタロウ
モノタロウ
2,698 / 税込 2,968
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで) 【用途】洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-08
用途:
農業用機械のメンテナンス

メンテナンスに電源をコンセントから取り出しますが、安心して作業ができています。

2026-01-23
用途:
お客様サイトの作業全般
対象商品:
39401128

コンパクトなサイズながら2口使えて便利。漏電ブレーカにプラグを差し込む時もしっかり抜けにくそうな手応えがあり安心です。良い商品だと思います。

2025-04-19
用途:
ウォシュレット用

今さらかと思いつつトイレのウォシュレットを買い替えたのを機に購入。テストも問題ないので効果はあるのかと。安全対策としてあると安心かと思います。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
屋外の防犯照明器具への電源回路

安心安全への設置です、特に工事等が無いのでこちらを選択しました、万が一を考えて購入しました

2024-08-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
39401128

ちっちゃくてとてもべんりにつかわせていただいております。

2024-05-06
用途:
清掃作業時
対象商品:
39401128

清掃用具で使用する漏電ブレーカーを探していました。安価なものがあり、助かりました。使い勝手も問題ないです。

1人が参考にしています
ハピサポあきた 様2024-01-05
用途:
高圧洗浄機使用時
対象商品:
39401128

昔からモノタロウさんの漏電ブレーカーを使わせて頂いております。今まで同商品使ってましたが壊れてしまったので再度購入しました。

1人が参考にしています
株式会社テクニカルポンプサービス 様2023-10-30
用途:
100V排水ポンプの保護協調に使えます。
対象商品:
39401128

15mA高感度品にて、取付電源上位漏電ブレーカーが30mAでも保護協調が取れるので、対象機の手元で機器保護が取れる。動作時作動灯も有るので扱いやすくこれはコストも安く良品と思います。

2人が参考にしています
2023-10-28
用途:
野菜貯蔵庫(室)の照明に
対象商品:
39401128

コンセントに差し込んで、プラグを差し込んですぐ使えるのがとても良い。

1人が参考にしています
2023-07-25
用途:
工作作業時
対象商品:
39401128

工具箱に1個、必ず入れてます。
電気工具の使用前には仮設置してます。
業者の方がクーラーの設置工事で電気ドリルの直接コンセントONで
家のブレーカーが落ちました。

3人が参考にしています
2023-10-14
用途:
水回りの電気機器に
対象商品:
39401128

水回りのアース端子が無いコンセントに電気製品を使用する際、
漏電防止用に付けている。
メーカー品のOEMなので更なる安心感がある。

1人が参考にしています
有限会社川崎会計事務所 様2023-06-14
用途:
費用対効果最高です。洗濯機等水付近に多用。
対象商品:
39401128

以前、自宅洗濯機のコンセント部分がタコ足配線だからか、帰宅したら焦げていた事が有り、それ以来、色々な場所で、特に水分に近い所に多用しています。安心感が得られて最高です。この価格も超魅力的。

2023-02-18
用途:
排水路ヒーターに
対象商品:
39401128

排水が凍ってしまうので排水路ヒーターを入れましたが、念のために漏電プレーカー入れました。作動はどうか分かりませんが、だいぶお安く買えました。

2023-01-29
用途:
ワット計読み1750Wの機器を1H通電して、異常発熱はありませんでした。またブレーカ落ちしませんでしたのでOC機能は無しと思われます。
対象商品:
39401128

ワット計読み1750Wのヒーター機器を1H通電して、異常動作、異常発熱などありませんでした。またブレーカ落ちしませんでしたのでOC機能は無しと思われます。小型で2個口というのも助かります。あとは価格が1500円くらいであれば買いやすい。

2023-01-26
用途:
アース施工
対象商品:
39401128

コンセント盤でアースが取れないのでマシだろうと2次側に設置。OEMなので安心して使えます(MonotaROが悪いとは言いませんが実績という点で)
個体差なのか購入した2つとも刺さりが甘く、芯が細い?ような気がしました。アースが必要なプラグとなると基本的に重いプラグなのでしっかり保持するようになればいいと思います

サムライ 様2023-01-21
用途:
バー(飲食店)の設備機器、冷蔵庫や製氷機のコンセントに。雨にさらされる外看板用にも良いかもしれない。
対象商品:
39401128

コンパクトに収まって、一安心。水濡れ時の漏電対応ですが、
ショートや思わぬ過電流も同じことなので対応だと承知しています。

2023-01-05
用途:
トイレで利用
対象商品:
39401128

トイレのコンセントにアースがなかったので、便座のコンセントに利用しています。価格が手ごろでよかった。

株式会社モンテサービス 様2022-12-09
用途:
床面洗浄ポリッシャーは電圧がかかるのでお客様に迷惑をおかけしないように利用しています。
対象商品:
39401128

安価で作りが簡単なうえ、とっても使いやすい。作動したことはないが安心・安全に使用できる。

2022-11-07
用途:
保護継電器試験器の地絡保護に
対象商品:
39401128

IP-R2000などの非接地試験器を使用する場合に噛ませています。メーカ品より安価で助かります。

2022-04-26
用途:
脱衣所のヒーターに
対象商品:
39401128

脱衣所のヒーターの電源を引く際にレイアウトの関係で収まりがよくなるのと安全のためにもということで設置しました。
同じ形の東芝ライテックの漏電保護タップ(LBY-120C)と比べてお得な感じです。