デジタルマルチメータのレビュー
- 用途:
- 普通にテスターとして
値段が安いので試しに買ってみましたが・・背面のペラペラの立て掛けからしてやはり全体的に安っぽいですね
機能的には特に問題なく使えますが、ワンランク上のテスターがこの値段で!
とは程遠かったのでまぁ普通でした、是非オススメまではいかないレベルかと思います
- 用途:
- 修理
コードの強度に不安が有りますが価格相当化と思います
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
- 40648029
届いたので、早速配線の接続探求に使おうと思った。
電池が入ってないので単4を2本入れて
テスター棒を短絡させて音が鳴るモードにしてテストしてみたが、
反応したり、反応しなかったり。
テスター単体でコレだと仕事にならない。
- 用途:
- 自動車整備
0.00ボルトまで測れるので便利 コンパクトサイズなので車載の工具箱に収まります
- 用途:
- 既設照明の点検
照明が不点灯になり、原因調査のために使用しました。
大径の商品でしたので問題なく計測できました。
- 用途:
- コストパフォーマンスにすぐれた良いもの
大概の用途で使用できる良いテスターです。
大きなディスプレイも読み取りやすく、通電を計った時の音もしっかり大きい。(たまに小さい音のテスターもあるので環境によっては重要)
他の方が掛かれていたレビューの補足として、
接点の先端の絶縁カバーは引っ張ることで取り外すことができるのが良い。
確かに電池カバーのビスは小さくなくなりそうだが、電池を交換する時以外はしっかり締めておくしかないかな。ビスレスにするかというところ。
- 用途:
- 家電製品等の修理及び趣味
- 対象商品:
- 40648029
以前、貴社ブランドのクランプテスター買いましたがとても良かったので今回も
モノタロウブランドを買ってみようと思い買いました(20年使ったテスターが壊れたので)
コスパ最高です、これ1台、交直電圧、電流、電圧、抵抗、周波数、コンデンサー容量まで
デジタルで表示、精度も良い、ic回路から真空管回路まで趣味には十分活用できる。
- 用途:
- 各製品の点検
- 対象商品:
- 40648029
この値段で真の実効値が測れると心強い。
数pfの小容量では疑問符もつくが、コンデンサの容量も測れるので重宝してます。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 40648029
老眼が進み、小さい文字では見えません。これは、大きくてストレスがありません。
- 用途:
- 自宅の電気工事・バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 40648029
本職ではありませんが二種電気工事士の資格を取って自宅や仕事場の電気器具の設置や配線工事、古いバイクのメンナンスなどをしています。
従来はレンジを手動で切り替えるタイプのものを使っていましたが、バイクの点検であちこちの抵抗を計ったりするような際にはやはりオートレンジのほうが便利です。
機能的にも十分で、プローブ先端のホルダが脱着できるのも良いと思います。
電源は単四電池2本なので入手しやすく、ボタン電池のものより長く使えそうです。
この価格帯のテスターとしては、コストパフォーマンスの高い商品だと思います。
- 用途:
- 主に車のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 40648029
電池蓋のビスが小さいのでいつか無くしそうです。
ちょっとした車のメンテナンスで使う程度なら機能は十分で価格も安くて良い。
テストリードはちゃんとバナナ側にキャップ付き、プローブ側もキャップを取れば長く使えキャップを付けておけばショート防止になります。
- 用途:
- 電流値の写真を撮るのに使用
- 対象商品:
- 40648029
今までは、HIOKIのクランプメーターのテスターをクランプさせてぶら下げで使用していたが、表示部分が小さく角度的に写真に写しにくかったが、このテスターは文字が大きく、バックライトが常時点灯するし、数値をHOLDできるので重宝している。
ただし、表示部に傷が入らないようにデジカメケースに入れて持ち運びしたり、制御盤にくっつけて使用できる様、液晶の後ろのケース内に空間があるので、ボルト止めで裏面上部にマグネットを付けたりと、工夫はしています。
プローブの接点が点接触でボールペンの先ぐらい、それ以外は絶縁保護されているので予期せぬショートは起こらないが、コンセントの差込口には入りません。