草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプのレビュー
- 用途:
- 肩掛け式草刈り機を地面に付けて刈るときに
地面すれすれまで刈らなけばならない時に、重宝にしてます。
これがないと、ネジが回らなくなります。
- 用途:
- 草刈り
砂利の多いところにとても重宝します。難点は擦れ過ぎて2分割になります。その都度替えてますが、もう少し硬い材質だと良いです。
- 用途:
- 自家用
大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。
- 用途:
- 草刈払い
固定式も回転式も耐久性は さほど変わらないので固定式の安い方をお願いしました。何より有難いのは商品の厚みを表示してる所です、大きめのエンジンを使用してる為、薄い商品は使えないので厚さ表示は助かります。
- 用途:
- 草刈
安いので購入しましたが少し残念な感じです。金具部分が固定されておらず、装着する時にすぐズレルので、接着剤で止めてから使用しています。斬丸の同じ商品は金具部分もプラスティックで本体と一体成型されていて改善されているようです。色が違うだけかと思い安いほうにしましたが、次回は斬丸のスライダーにしようと思います。
- 用途:
- 雑草の除去、チップソーの安定
- 対象商品:
- 39631717
草刈機に付いていたスライダーを使っていましたが、小さくて地面を直ぐ削っていました。
このスライダーに替えてから、安定した高さで草を刈れます。
後は耐久性がどの位なのかだけです。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 39631717
今まで純正品の使用が多かったのですが、全然問題なく使用できています。刈払機の使用において未熟なものでも、これがあると少し作業が楽にできるようです。
- 用途:
- 山善の草刈りバリカンの改良に使用、
- 対象商品:
- 39631717
スライダーがないと重いし刈り払いが安定しない、山善が標準装備にすると本体がもっと売れるのでは、と感じた
- 用途:
- 草刈作業時
- 対象商品:
- 39631717
購入後もうすぐ1年で使用頻度は少ない状態でした。
現場の状況が良くなかったので、用心して50%程度の出力で作業していましたが、切り株に当たり左方向にキックバックが起きてしまい、バーンという音がして本品と刈刃が外れ5メートル程飛ばされました。
刈り払い機を見ると刃受金具に芯出しゲージと左ネジが残ってましたが、飛ばされた本品の取り付け部を確認すると溶けて少し変形した状態になっていました。
幸いケガもなく周りに被害も無く事故は発生しませんでしたが、すぐに他社製品と交換しました。
炎天下で作業時間も長くなるとプラスチックも変形するのではないでしょうか?
また、この製品の芯出しゲージは径の所に小さな段差を付けて動かないようにしているつもりかも知れませんが、ゲージが弱くて小さすぎます。今まで何も無かったのが不思議です。
他社でも同じ製品を販売しているようですが、今後は現場の状態を知らないで販売しているメーカーからは2度と買いません。
貴重なご意見ありがとうございます。仕入元に伝え、今後の改善について検討いただきます。今後とも何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- 刈払作業
- 対象商品:
- 39631717
安いから購入しましたが、貧弱な感じ。何層にも部品を重ねる必要があったのですが、アタッチメントが動くので、接着剤で止めてから取り付けました。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 39631717
しっかり取り付けたつもりだったが、使用一日でワッシャーと接する樹脂部が熱で溶けたようになってしまった。なぜかスライダー部が空転したように見える。
ジズライザーでは同様の事象は起きた事がない。
取り付け方あるいは樹脂部分やワッシャの素材に問題があるのか?不明。
- 用途:
- 地面刈用
刃物押さえ・ワッシャがアルミ製のため変形しやすく
チップソーが空転してしまったり、取付ボルトが緩んだりと、あまり使い勝手は良くない。
値段以外に長所なし。