八木アンテナセット A430S10Tのレビュー
372525company 様2024-08-10
- 用途:
- アマチュア無線の移動運用
- 対象商品:
- 40229185
某有名メーカーのアンテナです。
高台から使用して北関東から伊豆と相模原と繋がりました。価格も安いので良い買い物をしました。
15エレの商品も販売してほしいです。
3人が参考にしています
2023-06-23
- 用途:
- アマチュア無線で使用、自分でアンテナ工事をします。
- 対象商品:
- 40229185
同等の商品が、付属品なしで一万円ちょっとで売られています、付属品を付けたら倍ぐらいの金額です。
竹中エンジニアリングの製品はすべて同梱で安価、他社の製品を買う気にはなりません。
2人が参考にしています
2023-07-17
- 用途:
- アマチュア無線通信用
- 対象商品:
- 40229185
事前にカタログ等で調べた通りの内容と性能で購入してよかったと思います
支払いがコンビニでもできるとなおいいと思います
1人が参考にしています
2022-05-13
- 用途:
- 430MHz帯アマチュア無線用に使用
- 対象商品:
- 40229185
期待通りに使えてます。
片支持ブームがセット梱包されているので、アンテナポールにしっかりと固定できます。
性能、コストパフォーマンスの両面で非常に価値ある製品だと思います。
満足してます。
1人が参考にしています
2020-07-20
- 用途:
- アマチュア無線430MHz帯で使用
- 対象商品:
- 40229185
アマチュア無線の430MHz帯の運用時に自宅で使用しています。
今までGPアンテナで運用していましたが、やはり10エレのビームアンテナはゲインが高く、指向性もあるので、送受信が改善されました。
GPアンテナでは聞き取れない信号でも、このアンテナならメリット5になることが多く、非常に満足しています。
また、マストに固定するための支持ブームセットも付属しているので、買い足すものがなく有難いです。
4人が参考にしています
2019-08-05
- 用途:
- アマチュア無線の自宅での運用
- 対象商品:
- 40229185
八木アンテナ本体と片持ち支持ブームがセットになっていてパフォーマンス的に優れています。アンテナの特性にも申し分なく快適に使用できています。
5人が参考にしています