ゴムモール 上開きのレビュー
2026-03-06
- 用途:
- 灌水設備のホースの保護
- 対象商品:
- 40616346
外径16ミリのホースがちょうど保護できます。
10mものなので、長さも調節できて良いです。カッターで切ることができるのも良いです。
2024-12-03
- 用途:
- 洗車時の流水を道路に流れ出ないように堰き止めとして
目的に対し6割達成でしょうか。
すきまから流れ出る水を耐候性のテープで補い使用
1人が参考にしています
2024-01-11
- 用途:
- 電線保護モールとして使用
- 対象商品:
- 40616346
安いので仕方がないと思いますが、切れ痕など多数有り、そこを接着剤やゴム板などで補修してあります。見た目を気にされる人はやめた方が良いかもしれません。当方は、どうせ車で踏まれる物なので気にしませんでしたが……。。
上開きなので下開き品よりは多少耐荷重は落ちるかもしれません。
普通車が踏むのならまったく問題ありません。
1人が参考にしています
株式会社 サイトウ 様2020-08-28
- 用途:
- 道路を横断する水道のビニルホースをカバーとして。
- 対象商品:
- 40616346
車などの重量物が乗っても変形することはなくとても良かった。
2人が参考にしています
Stage Sound Aid 様2019-09-01
- 用途:
- PA現場でのケーブル踏まれ防止
- 対象商品:
- 40616346
直径20mm。直径約6mmのマイクケーブルL-4E6Sなら3本、直径約8mmのスピーカケーブル4S8なら2本、余裕を残して収容できました。
8月という時季もあるでしょうが巻き癖の影響はほとんどなく、切断する時の加工性も良いです。
この価格で収容径20mm長さ10mのケーブルプロテクタが手に入ることは本当にありがたいことです。
2人が参考にしています
2020-08-03
- 用途:
- 屋内作業場にて通路を跨いで配線を行うとき
- 対象商品:
- 40616346
実際は通路間を跨ぐ配線の際に据え置き仕様として考えていたが、荷物を乗せたハンドリフトでは通行が困難な為、設備回りに使用する事にしました。
あと、現物が想像以上に重く取扱いに苦労する。
1人が参考にしています
2020-02-12
- 用途:
- 建屋内の歩道を横断する形で、ケーブルを仮設しなければならないとき。
- 対象商品:
- 40616346
カッターナイフで比較的簡単に所定の寸法に切断することが出来たことがよかった。まだ試してはいないが、場内で使用している1t未満のフォークリフトがこの上を横切っても、内部のケーブルは大丈夫だと思う。
2019-06-19
- 用途:
- 水除けの仕切りに。
- 対象商品:
- 40616346
水除けの仕切りに使ってますが、長さを好きに切るのにものすごく簡単にカッターで切れるのが良かった。
ゴムもしっかりしていて丈夫そうです