ドリルブロック 穴あけガイドのレビュー

平均満足度 3.93 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルブロック 穴あけガイド Milescraft
Milescraft
2,998 / 税込 3,298
使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ふるさと農場 様2026-01-18
用途:
垂直な穴あけ
対象商品:
40648415

垂直な穴あけが簡単にできますが、抑えが甘いと位置がずれるので、下穴を開けてから使うことをおすすめします。使う穴によっては握りにくいので、更に押さえ難くなってしまいます。

2024-06-09
用途:
穴あけ
対象商品:
40648415

丸棒の中心とか難易度の高いところに使用してみました。完璧というのはないですが、ほぼいい感じで穴があいているかと思います。というか最低限これくらいのガイドを穴あけ場面では使うべきだと思います。

RQG企画 様2024-01-01
用途:
電動ドリルでの穴開け
対象商品:
40648415

ドリルの刃は穴にピッタリとハマります。しかし、穴を空ける材料と穴開けガイドを直角に保つのは難しいです。

2022-03-18
用途:
DIYでの穴開け
対象商品:
40648415

大変扱いやすく、対応の穴が沢山あるので満足しています。

2020-07-07
用途:
正確な位置に穴を開ける。
対象商品:
40648415

使った感想は、平面にはピンポイントで穴を開ける事が出来て便利。
ドリルの歯の滑りを抑え開けたいところに確実に穴を開けれます。
平面でなく凹凸がある面ではスベリを抑えきれません。
桐とハンマーでマーキングして使うと確実です。

4人が参考にしています
2021-04-10
用途:
木工修繕垂直孔け
対象商品:
40648415

木工現場既設改修作業で垂直憶測孔けは、精度を要求される部分において悲惨な結果になるのが目に見えてるのでこういったものを入手し利用した方が良いです。ボール盤で製作って人もいるでしょうが、ドリル寿命を損させるだけですし。簡単入手はモノタロウシステムのおかげです。ありがとうございます

2人が参考にしています
美楽工房 様2020-03-05
用途:
15ミリの合板の側面に8ミリのネジ穴を深さ10センチ開けるために購入しました。
対象商品:
40648415

薄い板の側面に深い穴を開ける為には垂直に入れなければいけないのでこの工具は大変重宝しました。作りも頑丈で長く愛用したいと思います。ありがとうございました。

3人が参考にしています
2020-06-01
用途:
木材の加工
対象商品:
40648415

適当な重さがあり、ドリルの刃を抑える時にズレにくく安定的に
穴を垂直に開けることができた。

2人が参考にしています
2021-05-02
用途:
DIY
対象商品:
40648415

穴の中は暗くなって見えないので、正確な穴あけは絶対できません。

3人が参考にしています
2022-07-11
用途:
木材の加工等に使用
対象商品:
40648415

ブロック自体が小さいため、ウランプ等で固定は必須となります。厚さがもう少しあれば良いと思いました。

1人が参考にしています
秦 様2019-09-04
用途:
木材加工等
対象商品:
40648415

ドリルを直角に保てるので大変助かります。
手軽なので作業効率もアップしました。

1人が参考にしています
佐藤電研 様2021-11-20
用途:
穴あけ
対象商品:
40648415

私はφ2.5の穴あけをすることが多い。しかしこれ用のドリルガイドは見当たらない。そこで、このガイドを購入し、同時に丸型中空スペーサー(SUS303)で外径φ5、内径φ2.6、長さ20mmのものも同時に購入した。これをガイドのφ5に金属用の接着剤で接着した。使用感は非常によい。当然φ5の穴は使用不可になるが・・・。

1人が参考にしています
2019-11-15
用途:
ハードウッドのビス打ち
対象商品:
40648415

予定より短いビスを使用したため、穴あけガイドを使う機会がありませんでしたが、今後使用するときが楽しみです。

2020-10-11
用途:
DIY全般に使用。
対象商品:
40648415

両サイドのセンター切込みがもっと小さいほうが良い。できるなら2mm位からゲージがあれば良い。