セーバーソーブレード金属用のレビュー
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
【用途】軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
2022-08-05
- 用途:
- コンタマシンや丸のこ盤を使えない金属パイプの切断
- 対象商品:
- 06661846
切れる上に適度な柔らかさを追っているので、無理な力がかかっている部分の切断で、最後に挟まれて割れたりすることがなく、寿命も長いです。
シャープロック 様2020-11-19
- 用途:
- ステンレスや鉄の加工作業
- 対象商品:
- 06661882
切れ味が良く長年使用しております。
もう少し価格が下がるとうれしいです。
1人が参考にしています
株式会社ナベル 様2020-04-17
- 用途:
- 設備改修
- 対象商品:
- 20916288
SUS304のt2を四角に切り抜く為に購入しました
切れ味と持ちは申し分ないです、価格だけの事は有ると言えます。
今回は奥行きの無い部分の加工に使たので欲を言えば全長100㎜の物が有れば尚良かったです
2019-04-24
- 用途:
- 車の解体
- 対象商品:
- 06661837
15年くらい使用しています。もう少し低価格になるといいですね。他社製品も購入してみましたが、こちらのほうが鉄を切るのには適していました。
1人が参考にしています
2016-07-08
- 用途:
- ALCの切断
- 対象商品:
- 06661837
ボッシュは日立のブレードよりは安いです、金属の切断には日立が良いように思いますが、色々な材質の切断は日立は硬いので折れ、ボッシュの方が持ちが良かったです。
2人が参考にしています
KFY TRADING 様2015-06-02
- 用途:
- 自動車解体で使用します。
- 対象商品:
- 37568395
切断力は他の商品と比べてダントツで良いです。
セイバーソー本体の構造も問題ですが、いつも使う位置は同じで半分より先端は使わないので無駄に感じますが、やはりこの長さが必要です。
1人が参考にしています
2007-11-06
- 用途:
- 自動車のボデ-関係のカット作業に使用
- 対象商品:
- 06661837
以前から使っていますが普通に買うとかなり高い商品なので(消耗品の割に)
大変助かっています。
歯が直ぐに削れて切れなくなってしまうのでもう少し長持ちする様に強度を
強めてほしいです。
稲森電気株式会社 様2011-04-11
- 用途:
- 吸収式冷温水機の溶液回収で使用します
- 対象商品:
- 06661837
とにかく素早く切断しなければいけないので信頼置ける切れ味が、仕事の流れを止めません