インクリーザー VUのレビュー
- 用途:
- 排水吸気弁を接続する為に購入しました
2階に排水配管を施す際に吸気弁を設置したいと思い購入しました排水配管は、50Aですが吸気弁は40Aで十分なのでインクリーザーで落として接続したいと思います。
- 用途:
- ハイブリット給湯器のドレン工事に
ドレン工事は必ずモノタロウブランドを使います。ハイブリット給湯器のドレンを雨水系統の埋設VUに導く工事の際に使いました。一個一個請求書に材料の金額を原価で載せていますので、安く請求してくれていると施主様も喜んでくれ、絶対の信頼を得ていますので、助かっています。
- 用途:
- 給水管加工
異形ソケットですが、このサイズの品ぞろえは、なかなかないので、助かります。
- 用途:
- 籾殻輸送に使っています。
軽トラに籾殻を積み込むんだけど少し距離があるので、
VU90°チーズにエンジンブロアを接続して風圧で籾殻を運べるようにしました。
以前は籾袋に詰め込んで何往復も運んでいたので作業が楽になりました。
インクリーザーは、籾殻をパイプ取り込む投入口です。
- 用途:
- 排水用
特に問題なく使用しています。安価なのでまたセールの時に購入したいと思います。
- 用途:
- 換気ダクトの配管
- 対象商品:
- 41965919
エア漏れ等無いように接着後にシーリングしましたが、品質的には有名メーカーの製品と同じに見えます。
耐久性は未知数ですがコスパの良い商品だと思います。
- 用途:
- オイルシールの圧入に使用
- 対象商品:
- 41965849
(本来の使用方法とは違いますが)
Φ41mmのフロントフォークのオイルシールの打ち込みに使用しました。
これにVU50管を接続し、当て木をして叩いて嵌めました。
内径、外径共に丁度よいサイズで上手くいきました。
格安です。
- 用途:
- 屋外用の災害用トイレを制作
- 対象商品:
- 41965946
150×100をホームセンターで購入したが、さらに大口径の200×100があることを知り購入。トイレ用の折りたたみ椅子の内径が、210なのでジャストサイズです。使わないで済むことを祈ります。
- 用途:
- 井戸工事に使っています
- 対象商品:
- 41965885
井戸管カバーに使用していますが100×25があれば助かります
- 用途:
- ●スライドマルノコ ダスト排出用のダクトとして使用
- 対象商品:
- 41965849
スライドマルノコの切断屑を輩出するためのダクトとして使用。ダストバックの取付径が同じだったので、ダクトとして流用した。