ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルムのレビュー

平均満足度 4.63 (175件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。 【用途】簡易梱包。
175件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-08
用途:
ダンボールとか雑誌をまとめるのに
対象商品:
42000386

ダンボールとか雑誌をまとめて資源回収するときに、古くは玉紐、最近はホームセンターでフィルムを買って使っていたが、モノタロウのこの製品はホームセンターのものと長さが同じなのに小さい(薄いから)ので収納に便利だった。

2021-09-06
用途:
梱包作業に
対象商品:
42000386

15%OFFの時に購入しています。特に問題もないし安いので
ずっとリピートしています。

2021-08-16
用途:
商品の梱包時・商品の収納時
対象商品:
42000386

とても安価で助かっています。
伸びるので当方の使い方としては非常に使いやすいです。
これからもよろしくお願いします。

株式会社ヴェリプラス 様2021-08-02
用途:
畳んだ段ボール箱をまとめる為
対象商品:
42000386

この商品の購入前はもう少し幅広いものを使用していましたが、切りづらかったり、途中で破れたりして余分に巻いていた事が多かったように感じます。こちらは使用感もコストも良いです。

2022-06-21
用途:
材料をまとめるのに使用
対象商品:
42000386

問題ありません。他の商品と変わらずちゃんと使用できます。

株式会社プラス 様2021-10-18
用途:
ゴミ処理
対象商品:
42000386

段ボールを束ねるのにサイコー。
やや薄いので扱い安い!

2021-08-09
用途:
商品納品の際ラックに乗せ巻いて固定するため
対象商品:
42000386

サイズが
小さめなのでハンディータイプで使いやすいラックの下を通すのも楽々ですし強度もちゃんと大丈夫です。

2021-07-13
用途:
段ボール等の結束
対象商品:
42000386

一巻きの長さが結構あり、使い勝手は良好です。
安いので気にせず使えるのがうれしい。

株式会社 カトー電気 様2021-06-14
用途:
2点以上の発送物をまとめる目的と濡れ防止。
対象商品:
42000386

重宝しています。
思ったより静電気も発生させませんし、丈夫で本来の目的を達成できています。
少なくなったら発注する、すぐ届くの繰り返しです。

2021-05-11
用途:
梱包作業
対象商品:
42000386

リピート購入です。発送や梱包も問題なく次回も購入したいと思います。フランスに荷物を発送する際に使用しましたが途中で破れることもなく無事にお届けできました。

2021-07-08
用途:
梱包作業
対象商品:
42000386

梱包作業に使用。強度も十分で、使い勝手も良い。
私は、ブレーキ付きのホルダーを使用しているので関係ないが、指でブレーキをかける必要があるホルダーでは巻き方向を選ばないのは良いと思う。

2021-04-27
用途:
部品の梱包に使用
対象商品:
42000386

鉄製の部品などを錆びないように保管するためと、それ以外のものもホコリなどから部品を守るために梱包用として使ってます。伸びも良く巻きやすか使いやすいです。無くなったらまたリピートしたいと思ってます。

2022-01-03
用途:
梱包や結束
対象商品:
42000386

ラップぼ厚みがもう少しあると嬉しいかな
個人の感想です

2021-05-14
用途:
埋菅時、漏れ防止
対象商品:
42000386

安価ですが、良い仕事をします。この厚みが一番使いやすい。
難点は使い易い為にクルクルしてしまい、150mだとすぐに無くなってしまう所です。出来れば、これの200m、250mの物も出して欲しい!

2021-06-02
用途:
荷造り梱包
対象商品:
42000386

色々な用途に使えますが 私は、荷造り・部品の保管・ゴミ出しなど とても強くて便利です。

南電機株式会社 様2019-10-03
用途:
発送商品の結束
対象商品:
42000386

使いやすいです。沢山使うので、ロットを多くして、安く使いたいです。
企業努力お願いいたします。

2021-10-11
用途:
モノタロウホルダーで、投稿しました
対象商品:
42000386

使用感は、モノタロウホルダー部分で、投稿いたしました。

Rcycle 様2022-02-19
用途:
倉庫に保管している物に
対象商品:
42000386

何時もはホームセンターで買ってましたが、こちらの方が安いです。使用感は特段良くも無く、悪くも無く
十分満足出来るレベルでした。

2021-07-05
用途:
梱包時
対象商品:
42000386

安く購入できて、フィルムも強化してるみたいなので安心して仕様できます。

2022-02-03
用途:
発送の梱包に
対象商品:
64083225

安いし長持ちするので便利です。まとめ買いしてます。