ジェットフィット(2本タイプ)のレビュー

平均満足度 4.36 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジェットフィット(2本タイプ) オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)
4,698 / 税込 5,168
軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
いつもの草刈に使用しております。

ジェットフィットは2回目の購入となります。
安定の使用感・草に合わせたコードが使用できおまけに交換が簡単なところが気に入っています。
気になるところは、貧乏根性が持ち上がりコードの無駄が少し気になります。
しかし体力の衰えも有り、多少の無駄が出ようとも草刈を楽しく楽にすることを優先しています。

中山農園 様2025-06-28
用途:
圃場のあぜ道など除草

頑丈で満足しています
但し、容器のパッケージイラスト表示では、使用可能なロープ直径が4㎜以下となっています。しかし、販売元の㈱新宮商行様のQRコードの取扱説明書では、『ナイロンロープの太さは、2㎜~7㎜使用出来る』となっています。どちらが正しいでしょうか。

1人が参考にしています
2025-02-24
用途:
休耕田の草刈り
対象商品:
43028379

待望の2本だしジェットフィットやっと手に入りました。嬉しい限りです。まだ外は寒くて草も生えてこないためもう暫く待ってからの使用となります。兎に角手に入って良かったの一言です。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
草刈り作業

融着などの心配もなく太いコードも使える、トラブル知らずで絶対おススメです。

2025-03-10
用途:
草刈り

30分位使用していたら地面に接するカバーが飛んでいきました。
使用前にロックされているのは確認しましたがそもそもカバーの
嵌合が甘いです。

2024-05-30
用途:
草刈り
対象商品:
43028379

テクニブレードの7mmと一緒に購入して使用しています。
26ccの草刈機ではパワー不足を感じる事がありますが、柔らかい草なら綺麗に刈り飛ばせ大変満足しています。

2024-04-17
用途:
畑の草刈り
対象商品:
43028379

25ccの草刈機に使っています。4ミリのナイロンコードに使うと密集した草もどんどん刈っていけ気持ちがいいです。ただ,石が多いところではナイロンコードの消耗が早いです。

2人が参考にしています
2023-07-17
用途:
草刈り

フレキシブレードの4mmを装着して使用しました。コードの装着性は良好ですが、交換時は抜きにくいです。ラジオペンチが必要です。不満点は下に取り付けるカバーがすぐ外れる所です。2時間程の作業で4から5回とれました。そしていつのまにか無くなっていました。構造に問題があると思います。非常に残念です。

2022-07-05
用途:
草刈り
対象商品:
43028379

付属のフレキシブレード、太さ違いの2種類入ってるので試し刈りが出来て良かった。
余談だが、ナイロンコードで草刈りするなら防草エプロンと顔面を保護するお面は一緒に準備されるのをお薦めします。

2人が参考にしています
2022-08-14
用途:
水田の際の草切
対象商品:
43028379

金属歯と取り付け方はかわらないけど、ナイロン歯の交換か簡単でした。差し込めばカチッとセットできてすぐに作業ができました。色んなナイロン歯を持っていますが、ほとんど使えました。
裏側のヘッドカバーが少しチャチてす。別売りもありますが?

2人が参考にしています
2022-06-25
用途:
草刈り
対象商品:
43028379

2本仕様の物でも十分に問題なく綺麗に草刈りができます。おススメです。

2022-02-18
用途:
草刈り作業
対象商品:
43028379

とても強度があり切れ味も良く、作業効率がアップしとても良かったです。

2020-08-16
用途:
草刈り
対象商品:
43028379

ナイロンコードで地中2cmくらいまで根を叩き壊すような使い方をするので、タップ式のナイロンコードですとリール部分で溶着が発生し作業製は大きく低下しておりました。本品でしたら溶着の心配がなく安心して穴掘り気味に草をやっつけることができます。コードは極力強靭なものをこれから選定したいと思います。非常に大きな負荷のかかる草刈りをしますので、私の刈り払い機はパワー重視。ヘビー級でヘッドも重いのですが、本品は地摺りできますので非常に楽です。

2020-04-21
用途:
貸地廻りや有休地の雑草刈り
対象商品:
43028379

フレシキドブレード2.5㎜待ちの状況
取り敢えず手持ちの3㎜で、太くて背の高い雑草のみ刈り込みした。
土手の若草は2.5㎜の方が効率が良いので早めにお願いします