サーモスタットのレビュー

平均満足度 4.16 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーモスタット HKT
HKT
959 / 税込 1,055
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-28
用途:
jb23w ジムニーのサーモスタット交換

お世話になります。
jb23w ジムニーのサーモスタット交換で使用。82℃
問題なく使用可能。
安価で助かります。

1人が参考にしています
カーポイント金沢 様2025-09-16
用途:
サーモスタッド交換
対象商品:
43318599

ラジエーター水漏れにより交換作業
ついでにサーモスタッドも交換
信頼のメーカーなので、安心して作業できました。

sophieracing 様2025-07-05
用途:
オーバーヒートしたので交換

ホンダアクティ(HA7)の修理に使いました。オーバーヒートの原因はラジエーターホースのエア抜き不良でしたが、ついでに交換しました。

田中自動車 様2025-06-10
用途:
オーバーヒート
対象商品:
43319046

L275Sミラで使用
オーバーヒートしたので念の為交換しました。
取りつける前に熱湯に付けて動作確認したら
取り外した物は少ししか開きませんでした。

ランドマップ 様2025-09-15
用途:
オーバーヒート防止の為に交換しましたが不良品でした

定期整備でオーバーヒート防止の為に交換しましたが、88℃で開き始めるものの開度不良でオーバーヒートしました。取り付けた部品を外し、他社製品と比べてみましたが開度が半分~2/3程度しか開きませんでした。最近の部品は新品であっても取付前に点検が必要です。

2025-11-28
用途:
作業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2024-12-19
用途:
オーバーヒートが発生したことにより交換

車のオーバーヒートしたことによる、サーモスタットが正常に動かない可能性がある事から、交換しました。
通常は、ガスケットパッキンが、ついており簡単に取り換えができました。

2024-11-04
用途:
ラジエターを交換時に使用

33万㎞経過したので、ついでに交換。何の問題もなくいい調子です。

2024-08-17
用途:
ミラバンに取り付け
対象商品:
43319046

クーラントのサブタンクへの動きが止まってしまったので、交換しました。交換後は、クーラントが正常に行き来できるようになりました。

2023-01-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
43319046

社外品ですけど、安値なので、購入しました。今の所問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
2023-12-28
用途:
ホンダフリードGB3
対象商品:
43318766

冬になり、朝始動時のヒーターの効きが時間がかかるようになったので、サーモスタット交換しました。交換後は5分ほどで温まった風が出始め、15分もすると熱風が出るようになりました!交換も15分ほどでできます。

2025-01-05
用途:
タントカスタムに使用

注意が必要
水温が上がらず、サーモスタット交換のため注文しましたが、サイズが合わず取り付け断念しました。
よくよく調べたら、ターボ車とノンターボ車の違いがあるようで、通常表示ではそこまでわかりませんでした。

1人が参考にしています
2022-12-03
用途:
純正サーモスタットのリプレイス
対象商品:
43318845

ばっちり純正互換で何の問題もなく取り付け終了。
当該車両で次があるかはわからないが、機会があればまた購入したいメーカー/部品

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
43319073

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

2022-08-28
用途:
ジムニーの冷却系メンテナンス時
対象商品:
43319073

ジムニーの冷却系メンテナンス時に使用。
特に問題なく使用できています。

2022-05-31
用途:
水温上がり過ぎるため
対象商品:
43318775

RA-1プレオに使用しました。登り坂など走行中、オーバーヒートまで行かないけど水温が上がり過ぎるため交換しました。交換後水温が一定になり快適に走行できています。

ケンナンオート 様2021-07-02
用途:
nボックスのサーモ交換
対象商品:
43318757

取り付け寸法サイズ問題なく取り付けての初期使用感は問題無し、あとは耐久性が良ければなおよし

1人が参考にしています
2022-03-22
用途:
交換時
対象商品:
43319073

jb23に使用、H16年式で一回も交換してなかったので交換しました。

2023-11-28
用途:
自動車整備
対象商品:
43318513

1年半程で作動不良でエンジンオーバーヒートしました。
品質に問題がある様に思われる。

2021-11-03
用途:
補修
対象商品:
43319073

JB23ジムニーに使用。水温が上がらない、高速で水温が下がってくる、暖房が効かないため交換。交換後は冷却水漏れもなく、正常となりました。

1人が参考にしています