真空ポンプ ツーステージのレビュー
- 用途:
- 家庭用エアコン取付/真空引き
能力が高いように感じた。同時購入したモノタロウ「マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き」とは接続ポートの径が合わず、変換アダプターを追加購入した。
- 用途:
- パーツ吸着用
思ったほど音は気になりませんが、やはり使い始めのオイルが排気されるのが気になるので、何とかして欲しい。
いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 43356058
特殊な使用方法ですが、真空で上抜きオイル交換するために使用しました。それほどの真空度はいらないので、十分使えました。
- 用途:
- ルームエアコン、自動車エアコンの真空引
- 対象商品:
- 43356058
倒れるとオイルがすぐ漏れます。
プラスチックのキャップが割れます。
交換部品が買えるようにしてほしいです。
- 用途:
- カークーラー修理
- 対象商品:
- 43356058
軽トラックコンプレッサーを交換して10分ほど真空びきを行い問題なくゲージはマイナスを指していました、管内が真空になって良かったです。
- 用途:
- 自動車のエアコン修理
- 対象商品:
- 43356058
何より軽量コンパクトで可搬性が良いです。真空引きも安定して行えているようです。ただホース接続口径が合わなかったので以前使用していたポンプから付け替えました。使い始め時オイル注入キャップ(排気口?)から油煙が上がることがあります。
- 用途:
- カーエアコン
- 対象商品:
- 43356058
このポンプに合うモノタロウのホースはありますか?
お客様のご使用状況など、詳細がわかりかねますので、レビュー欄ではお応えいたしかねます。申し訳ございませんが、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。その際お時間頂戴することがございます。ご了承ください
- 用途:
- コンプレッサー 交換に使用
- 対象商品:
- 43356058
コンプレッサーを交換した為真空ポンプを使用しました。
いつも別メーカーの物を使用しますが、こちらを使用しました。
普通に真空になりますので何の問題もなく使用しました。
耐久性はこれから見ていきたいと思います。
大変満足しています。
- 用途:
- 自動車エアコン真空引き作業用
ツーステージの真空ポンプで、騒音も少なめ。最初のオイル充填して暖気したときだけオイルの白い廃棄ガスがでるが、そういう仕様。
組み付け時のマニホールドゲージのホースがモノタロウさんの134aセットでは黄(M10×1.5)だったのでこの冷媒充填用ホースを1/4のホースに代え、変換アダプター(1/4フレアオス×M10P1.5フレアメス)をマニホールドゲージともう一つサービス缶バルブの側に付けて、充填用にし、
真空引きの際はサービス缶側をそのまま(1/4を)本体に接続している。
マニホールドゲージの低圧側が真空ゲージ二もなるようだが、特に真空テストのため別に余ったホース黄(M10×1.5)に真空ゲージキットを接続し、使った方が良いか悩んでいる。
- 用途:
- DIY 自宅エアコン設置用
- 対象商品:
- 43356058
思ったよりも音、振動共に少なく、問題無く機能した。
使うケーブルのコネクターサイズは事前確認して必要に応じてアダプター準備お忘れなく。
- 用途:
- カーエアコンの真空引き
- 対象商品:
- 43356058
とてもコスパが高いと思います。
今まで使っていたULVACの半分くらいのサイズなのに、真空に到達するまでの時間が大幅に短縮しました。
軽量なのにパワフルで買ってよかったです。
- 用途:
- エアコン工事に
- 対象商品:
- 43356058
急遽必要になったので、とりあえず安いのであまりあてにせず購入しましたが、普通に使えます!
年に4~5台程度の取付工事には十分でした。
- 用途:
- エアコン設置用として
- 対象商品:
- 43356058
購入して何年か経ちましたが、未だに使用していません。多分問題は無く使えると思っていますが今年は使う事があるかもです。
- 用途:
- 自動車・家庭用A/Cの真空引き (業務)
- 対象商品:
- 43356058
真空引き機能は問題ない。ただ、写真左上部にある、黒いキャップがオイル注入口なのだが、車の中で運搬中に倒れた際、かなりのオイル漏れで車を汚してしまった。観察すると、キャップにOリング又はパッキンが入ってないことがわかった。それらを最初から付けてくれるとさらに安心して使えます。