アクリル丸棒のレビュー

平均満足度 3.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アクリル丸棒 コクゴ
コクゴ
138 / 税込 152
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-06
用途:
補強に
対象商品:
43477404

サイズ、品質、価格、私には全て満足でした。
これからもこの価格で購入させて頂けたら助かります。

2024-09-18
用途:
マドラーの素材として
対象商品:
43477404

複数本(10本)をまとめて購入しましたが、商品はむき出しのまま、まとめて束ねられた状態で箱詰めされており、そのためかは不明ですが、丸棒表面に擦過による細かなキズがかなり目立ちます。安価な価格設定なのはありがたいですが、透明度が重要なアクリル素材の商品特性からいっても、価格に関係なくポリエチレン、OPP袋等で個別に包装するなど、キズがつきにくいパッケージで販売するのが望ましいと思います。
また「加工素材」の扱いなのでこれは必ずしも商品の不良とはいえませんが、商品ページの注意書にもあるとおり実際の外径は規格表記サイズより大きく、外径【5mm】の商品では実測で外径 5.1mm~5.9mm とかなりの幅があり、実質的には 外径5mm以上6mm未満 といった方がより正確です。また長さについても全て規格長の1m以上はありますが不揃いな上、末端切り口も未処理といってよく、尖っていたり欠けたりしています。
尚、商品一覧ページに特別運賃表が掲載されていますが、現行、商品一覧表に注記がある一点を除き、特別運賃は発生しないようです(購入単価の関係から同一商品を複数本注文しましたが追加送料の加算はなし)。例外的に特別運賃が必要な商品のみ詳細ページへの記載で充分であり、注意力次第と言われればそれまでですが、できるだけ紛らわしい表記は避け、購入者に判りやすい表記を望みます。

2024-10-11
用途:
M6透明おねじへの加工。

5mmよりもやや大きめの直径であるとのことでこれまで使用してきましたが、突然4.5~4.8mmの品が多くなりまったく使い物にならなくなりました。
やや特殊な使い方をしておりましたので、細い個体が入ること自体は許容しておりましたが、10本買ってそのすべてが5mm以下であったためこれ以降は購入・使用することはないと思います。
安価ではありますが、安定した良い品ではありません。

2021-11-14
用途:
照明用
対象商品:
43477413

狭い空間を照らすために使用。
側面をアルミテープ等で巻けば、先端のみ照らすことができる。
ハンドライトに固定すれば、光が届かなかった場所を照らすことができる。

1人が参考にしています
2021-11-02
用途:
機械部品の素材
対象商品:
43477438

素材を安価で購入できるので助かります.ただ,類似サイズにも関わらず送料が発生したり無料であったり.商品より高い送料が掛かる場合もあります.在庫管理上の問題かもしれませんが,購入者側からすれば,配慮して戴きたいと思います.

2人が参考にしています
2020-10-19
用途:
手摺
対象商品:
43477483

クライアントより、普通じゃない手摺を付けて欲しいとの要望から、こちらのアクリル棒をチョイス。透明だけど存在感のある「普通じゃない」手摺にクライアントも大満足頂けました。

1人が参考にしています
2021-02-06
用途:
工作
対象商品:
43477429

シールの跡が残り、見た目がよくありません。商品表示用のシールなどは貼らないように管理を徹底すべきだと思います。
また、一部欠けていました。
それ以外は問題ありません。

2021-03-24
用途:
工作
対象商品:
43477413

外形6mm、2本購入しましたが、2本とも6.4mm以上あり、目的の工作には使えませんでした。製造誤差を記載してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2020-01-30
用途:
トレー 穴押器の突起に使用
対象商品:
43477438

15mmに切断して使用しました。
1cmでは少々大きめです。8mmでよかったかもしれません。
今回はチェーンポット用でしたから、セルトレイ用を作成する際は8mmで作る予定です。

2020-10-25
用途:
プラモデル
対象商品:
43477395

カスタムの材料として購入しましたが、まだ使ってません。