スポンジワイパー V型絞りタイプのレビュー
- 用途:
- ベランダ掃除
猫がベランダに出るので、花粉や黄砂の掃除用に購入。バケツ一つで掃除できるので便利です。
普通のバケツには入らなかったので、100均で収納ボックスを買って代用しましたが。
使用後、もう少し早く乾くと良いなと思いました。
- 用途:
- 約三か月で終了
使えている時は非常に良かったです。
軽いし良く水を吸うし。
でも三か月でスポンジを止めているプラスチックが折れて絞れなくなりました。
使用頻度は1日に2~3回、約4平方メートルの床を掃除していました。
- 用途:
- 床拭き
スポンジの交換の際、引っ掛かってスポンジが取り外せない。
スポンジが乾燥すると固くなるので、スポンジを取り付けたまま放置すると、次に使用する際にすぐに使えない。
- 用途:
- マンション共用部の清掃
- 対象商品:
- 44043309
マンション共用廊下と階段の水はけがイマイチな箇所が有り、雨天後に溜まってしまった雨水を除去するのに使用しています。通常の糸モップですと、モップ絞り器を使用する必要が有り面倒で時間もかかるのですが、こちらのモップは非常に簡単に作業が行えます。
- 用途:
- お店の床掃除用
- 対象商品:
- 44043309
床が黒ずみやすいので、いつもウェイスや雑巾、スポンジなどで擦っていたけど、道具を出すのが面倒で、本当はマメに掃除したいので、これを買えばマメに出来るであろうと想定して、購入に至りました。今のところ、バケツとこれだけで掃除できるので、簡単で便利です。
- 用途:
- 浴室の掃除
- 対象商品:
- 44043309
浴室掃除後の水滴除去に使用しておりますが、吸水力が強く使用感が爽快です。
絞りが少しキツイですが、許容範囲だと思います。
- 用途:
- 製造現場の床清掃に使用
- 対象商品:
- 44043309
以前は、普通のモップを使用していましたが、洗うのも絞るのも大変でした。
これは、手を汚すことなくすっきり絞れますし重宝しています。
- 用途:
- テント・タープの拭き上げ
- 対象商品:
- 44043309
キャンプの撤収時、夜露で濡れたテントやタープの乾燥時間を短縮するため、以前は伸縮性ポールの先端に、雑巾を引っ掛けて使っていましたが、モノタロウブランドのこの商品が値ごろ感ある値段で販売されているのを知り、試しに購入してみました。
V字に折り畳みながらの水切りはしっかり切ることができ、給水量も多いので作業は非常に捗るようになりました。
昨日的な分、先端部分の重さが出てしまうのは致し方なく、もうちょっと給水量が多ければと思う反面、これ以上重くくなると作業がし難くなるだろうなとも思えるので、丁度いい案配というところでしょう。
2.7m角以上のテントやツールームテントは、標準的な身長の人が作業して頂点部分はようやくという感じで、小柄な方にはちょっと厳しいかもしれませんが、拭き上げないより遥かに良いです。
しばらく使わないとスポンジ部分がカチカチになってしまうのは他社製品も一緒。出かける前にバケツへ少し突っ込んでおき、柔らかくしてから持っていくのが賢明です。
特に不具合を感じることなく、調子よく使えるので一点買い足しました。
- 用途:
- 床掃除
吸水力は良いが、スポンジの取り外し、硬くてできません。壊れてるのでは?
注意事項・動画・サイト関連資料の交換方法にも記載しております。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると柔らかくなります。
交換をする際には、最初に水にぬらして柔らかくしてからお取替えください。
以上の内容を参考にお取り換え頂けますようお願いいたします。
スポンジを柔らかくしても取外しが出来ない場合については、初期不良の可能性がありますご連絡頂けますようお願いいたします。
- 用途:
- 事業所内のトイレ掃除
- 対象商品:
- 44043309
安かったし、色が青くて清潔感があった。今まで雑巾で水を吸収していたので使いやすさを感じた。ただ、スポンジを取り換える時に説明書を見たが、ツメが動かしづらくて取り換えにくさを感じた。改善をお願いします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。
- 用途:
- 床清掃時
- 対象商品:
- 44043309
あまりにも安かったし、青くて珍しいから2本買ってみた。駅のホームだと段差や点字ブロックなどで引っかかって上手く使えない人がいた。絞りも弱いので吸い取りが悪い印象。リピ無しです。
- 用途:
- 窓、壁の清掃時に使用。
- 対象商品:
- 44043309
スポンジの取りはずし時の説明が本体のビニ-ルに印刷してあったが、破れていた為、判読不能。本体を破損してしまいそうで危険。取説は簡単なもので良いので、印刷添付を希望。