エアロツイン J-Fit(+)リフィールのレビュー
- 用途:
- 自動車ワイパーの部分交換
このリフィールには金属の板はついておらず、本体そのものにそのまま付けられるため、長さは長いものを切って使うスタイルかと思われます。
今回は3本買いうち1本は助手席側に2本分取れるので3本で2組の感じで購入いたしました。
- 用途:
- 交換は大変簡単
本体が何時まで持つか分かりませんが、交換できる間は使用しようと、注文しました、長さだけ合わせて切っておけば3分ぐらいで交換できます、ただ前に400mmのワイパーが2本あり800mmを1本注文し半分に切ったら短く捨てたことがあったので1本ずつ注文した方が良いですよ。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 43775665
以前ブレードを購入。ゴム裂けや音が出たためゴムだけ交換。それぞれのサイズにカットして使用。
ハケも良く静かになり満足です。次回はブレードごと交換予定です。
- 用途:
- ワイパー交換
ワンサイズしかなくカットする必要があるが、交換は簡単なので問題なし。
カットする分もったいないと思う所はあるが、値段的には高くないと思う。
拭き取りもきれいで良い。
- 用途:
- 雨の日 使用
- 対象商品:
- 43775665
このワイパーは、撥水用と言って良い程、
ビビリません。稀に、塗りたて時、最初の
可動時にビビリ現象が出る時が稀にあるぐらいで、ほとんどが問題無く、作動しております。
- 用途:
- 自家用車のゴム交換
この品質をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。
- 用途:
- ワイパー交換
- 対象商品:
- 43775665
ボッシュのワイパーブレードにしてから3回目のリフィール交換になります。装着はそのままで楽だと思います。
拭き心地は良好、ビビりもなく気に入っています。
もう少しスタイリッシュだったら星5なんですが、、、
- 用途:
- 1年1回定期交換部品
- 対象商品:
- 43775665
以前、NWBやBOSCHに勤めていた経験から、ワイパーゴムは1年毎に交換しています。古くなるとガラスにワイパー跡が残ります。毎年交換しているので10以上経った今でもワイパー跡は、無く、雨が降ってもワイパーの所でスジが出来ません。ゴムは安いので毎年交換がお勧めです。
- 用途:
- BOSCHエアロツインワイパーのブレード交換時
- 対象商品:
- 43775665
高速道路を走行中にワイパーを使用すると風圧でワイパーが浮き気味になるときがあり、BOSCHエアロツインに交換。ワイパーゴムはこのリフィルがベスト。結構長持ちするし
長さ別に買い揃える必要がなくて便利(カットした余りがほかで使えればよいのだが)。
- 用途:
- 半年毎に交換します
- 対象商品:
- 43775665
ワイパーゴムは店頭には、たくさんのメーカーがありませんが、さすが、品質は良いと思います。
他社、国産メーカーも、ありますがBOSHの品質は良いと思います
- 用途:
- ワイパーのゴム交換
- 対象商品:
- 43775665
VWAWポロのエアロワイパーゴムだけを交換した.右は1本.左は前とリヤ-ワイパーの交換することができコスパ最高毎年雪が降る前に行っている純正部品と変わらず8分の1位値段で出来る
- 用途:
- マイカーのメンテナンス
- 対象商品:
- 43775665
輸入車でゴムのみの交換がこの商品で、完了することを知り、使用してみました。
性能はもちろん、モノタロウさんでは安く購入できました。
- 用途:
- 2回目使用
- 対象商品:
- 43775665
vw ゴルフ7 のフロントワイパーゴム交換の際 使用しました。
前回はリアワイパーでの交換使用でしたが、今回はフロントでしたので、交換後の効果が的面にわかるほどよかったです。
- 用途:
- ワイパー交換
- 対象商品:
- 43775665
J-FITはフリーサイズのため使い勝手が良いです。
当方の車種では左運転席側の短いワイパーの方で2本分の長さがありましたので
非常にコスパが良いです。
- 用途:
- テスラモデル3の交換用ゴムとして
- 対象商品:
- 43775665
純正ワイパーブレードの交換用ゴムとして購入しました。断面形状がほぼ一致しているのでストレスなく交換できます。純正ブレードの先端金具を外して交換します。この商品はワンサイズしかないので、純正のゴムと比べながら長さのカットとズレ防止の溝加工をする必要があります。純正ゴムでは撥水処理したガラス面でビビリが出ていましたがこの商品でビビリは解決しました。
- 用途:
- 定期交換
ボッシュのゴムのみの交換は、カットする手間以外は非常に簡単です。
お安く購入できるので助かります。
またリピートします。