バイメタルホールソー ストレートシャンクのレビュー
- 用途:
- 制御パネルへの穴明け
お値段はお手頃ですが品質はそれなりです。
今のところ1回のみの使用予定なので割り切って使えば良いのではないか。
- 用途:
- 配管施工時の開口作業
- 対象商品:
- 46425524
プールボックス、プラボックス等の樹脂製ボックスの開口には特に問題はない。
壁開口、金属製(鉄)外壁、天井の開口にも使用したが特に問題もなく他社製品と遜色はないと思う。
欠点と言えば、シャンク径が13mmと太いので小径のドリルチャックでは使えない。
折角、シャンクと刃を分離できる仕様になっているのだから、刃だけとかシャンクが折損した場合のシャンクだけの取り扱いがあると助かるかな。
コストをかけたくない、滅多に使わないサイズのホールソーであればこれで十分満足。
- 用途:
- 板金の穴あけ
- 対象商品:
- 46425515
滅多に使うことがない道具だけに、お値打ちに手に入るのは本当に助かります。しかし、これがないとどうにもなりませんから。専門で使うわけではないので耐久性や厳格な精度は求めないので問題なく使用できています。助かりました。
- 用途:
- イレクター用木材加工
- 対象商品:
- 46425436
BMHSSS28(呼び28)をイレクター用に使用する20mmの木材を穿孔しました。
最小径が27.28とのことですが、狙い通りに通り穴が開きました。
前に試したショートビットだと75Wのドリルでは動力不足でしたが、ホールソーは無理なく穿孔できました。
なお、切粉が逃げず目詰まるので一度に貫通するのは無理があり、切粉を掃いて数回に分けて作業が必要です。
断面はそれなりに荒れるのでフラップホイルを別途用意するといいと思います。
- 用途:
- 自動車外板の穴開け
穴開け作業中にブレがあるためか振動によりホールソーの細かい部品が外れ空回りして使えなくなってしまった。
- 用途:
- スクーターカウル加工
- 対象商品:
- 46425427
穴の大きさはある程度の誤差が許される加工で使いました。特に問題なく二輪車のカウルに穴あけ加工をすることができました。値段も安いと思います。
- 用途:
- t1.2mmΦ60のss400の穴開け
- 対象商品:
- 46425533
下穴を開けてセンタードリルは折れはしなかったがホルソー自体がグラグラしているため穴を開けようとすると踊る。60mmの穴を開けたかったが63mmの穴になりました。ゴミすぎる…。モノタロウよく利用させてもらいますが工具はモノタロウ製品は2度と買いません。2890円のゴミ買いました。
- 用途:
- 加工部品の穴あけ
- 対象商品:
- 46425558
急にφ80径の穴あけの依頼があり市内のお店には置いておらず困っていたところモノタロウさんで手に入れる事ができたのでとても助かりました
- 用途:
- 信頼性あり
軟鋼5mmでも大丈夫連続で4枚開けました。
コスパ最高です。継続購入を予定します。
- 用途:
- キャビネットへスイッチ類の穴開け
- 対象商品:
- 46425445
安価なので大変助かります。
使ってダメなものも確かにあります。
その際は、直ぐにモノタロウへ連絡するようにしてます。
対応可能な場合と、不可能な場合がありますが、何とか満足しております。
総合的に良いと思います。
- 用途:
- シャンク径が13㎜なので注意が必要
モノタロウオリジナル電動ドリルと一緒に購入しましたが、シャンク径が13㎜でそのままでは装着出来ず。別途~13㎜対応のドリルチャックが必要となるので注意が必要です。
0.5㎜厚のアルミ板も簡単にクリ抜けたのでコスパは高いと思います。
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
- 対象商品:
- 46425393
STKR材(100×40 t2.3)への穴あけに使用しました。下穴を開けた所へ本品を使用したところ、ホールソーの刃先が鉄板に到達するまでドリル部分の刃が折れてしまいました。今までモノタロウの製品には特に不満を持ったことはなかったのですが、今回はさすがに使い物にならず残念です。値段が安いので仕方のないことかもしれませんが、星一つを付けさせていただきます。
- 用途:
- アルミ板の穴開け
φ28購入です。ボール盤を使ってます。チャックに装着して回しましたがブレました。
装着ミスかと思って、スイッチ切ってもう一度やり直して回しましたが同じでした。
ホールソー部分の背丈があるので、シャンクとのわずかなズレでブレるのかな?
刃がアルミ板に当たればブレなく切れましたが、精度重視の作業には向かないかな。価格相応だと思います。
- 用途:
- 石膏ボードのネジ穴再生加工に使用
- 対象商品:
- 46425506
洗面台&ミラーキャビネットは背面の石膏ボードにネジで止める必要があります。然し、リフォームで壁紙張替えする度に脱着を繰り返すと、遂にボードアンカーも効かなくなり石膏ボード1枚の張替が必要になり手間がかかります。
今回はテスト的にズルズルになったネジ穴部に正確な径40mmの穴を明けて、径40mmの木製丸棒で接着穴埋めする事に使用しました。
石膏ボード張替えの1/3程度の時間で作業は終了しました。耐久性と強度的問題をフォローして問題が無ければ、今後はこの方法でネジ穴再生をします。
- 用途:
- 鉄板にマルアナ
- 対象商品:
- 46425384
軸をマイナスドライバーで締め付ける構造になっているのですが
緩みやすいです
次回この商品シリーズを購入することはありません
- 用途:
- 配電盤等の薄板の穴開けに使用。
- 対象商品:
- 46425427
使用頻度が低いのでこの商品で十分。値段も手頃なので各径を揃えられるのがありがたい。DIYでの薄板穴開けにはオススメです。