バイメタルホールソー ストレートシャンクのレビュー

平均満足度 3.42 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。 【用途】配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
105件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-06
用途:
通線用穴あけ
対象商品:
46425357

使い物になりません。見た目で分かるほど、シャンクのセンタードリルがホールソーの中心からずれている。案の定、丸い穴が開けられずに、楕円形になりました。穴径16Φのはずがブレのせいで最大18Φでした。ここまであからさまに酷い商品は久しぶりです。メーカー品に買い直すので返金して欲しいです。

2人が参考にしています
2022-05-09
用途:
屋内配線・壁の中に配線を通す時など。
対象商品:
46425436

3つ目の穴を開けようとした時、シャンク(センタードリル)が折れました。ホールソー自身の刃がダメになるかと思ったていたら、シャンクが折れてあっという間に終わってしまいました。安いのは良いのですが、「安かろう 悪かろう」ではこの評価です。

3人が参考にしています
2021-12-10
用途:
BOXの穴あけ
対象商品:
46425427

購入して1発目に芯が折れました
もう買いません
買うなら普通のメーカー品にします

2021-04-10
用途:
配管を通す際の外壁や床材等の穴あけ
対象商品:
46425488

新品なので気持ちよく穴が開きました。
分解できるようですが、歯だけとか購入できますかね。

1人が参考にしています
2021-05-12
用途:
ウレタンゴムの穴あけ
対象商品:
46425357

ウレタンゴムの穴あけに使いました。良く削れました。16mmを購入しました。

2021-09-07
用途:
金属部品の加工
対象商品:
46425393

普通に使えます。価格が安くて助かります。消耗品ですから、切れなくなったらまた買います。

2021-08-23
用途:
電気工事の各穴あけ
対象商品:
46425393

切れ味は問題ないですが、芯が出ていないようで滑ります。

2021-05-07
用途:
電気工事
対象商品:
46425366

金属トタン板の穴あけに使用。電気工事なんで、ゴムブッシングにあわせΦ19を購入。

有限会社 中国ユニティ 様2021-04-29
用途:
外壁工事
対象商品:
46425436

サイディングの穴あけに、使用
窯業系サイディング、金属サイディング共に使用
耐久性それなりに・・

2022-03-11
用途:
パネルの穴開け
対象商品:
46425357

残念ながら,φ16mmのものを買ったのに,芯がぶれていて,やばそうと思ったのですが,やはり穴開けしてみたら穴の仕上がり寸法はφ17mm!
試しにφ16mmのものを1本買っただけで済んでよかったです。やはりもっと高級なものを買います。

1人が参考にしています
2021-11-30
用途:
木工品穴加工加工
対象商品:
46425366

切れ味良好、バネもう少し硬く目立てあさり合った方が中芯が抜けやすい、ま・・こんなもんかな!!

2021-09-14
用途:
鉄板穴あけ作業に使用
対象商品:
46425454

2個購入 初回使用時 1回転目にドリルピットが破損 予備に購入したもう一つで作業継続
もう一つも初回1回転目に破損  使い方が悪かったのだろうか・・・ホールソーはよく切れる。

2021-06-25
用途:
穴あけ作業に
対象商品:
46425384

くり抜き部分の排出用ばねが他社製品も同様だが、あまり役に立たず。却って切りくずやくり抜き部分が絡まり取るのが面倒になる。なお、切れ味はメーカー品と同等だった。

2人が参考にしています
2021-09-19
用途:
アルミ板にコア抜きするために使用
対象商品:
46425567

すぐに真ん中のキリが折れ 使い物になりません。
二度と買いません

2021-09-02
用途:
スピーカーの穴あけに使用
対象商品:
46425549

75mm±1mmの穴あけのつもりが+3mmの穴が空いてしまった。全体にグラグラしていて穴をあける前から、これは駄目かもと思いながら開けたら、案の定だった。ホルソー(NCC)とプラボックスを再度購入し直した。安物買いをしてしまった。(反省)

2021-07-16
用途:
穴あけ
対象商品:
46425357

ブレが大きいです。
センターピンを止めているマイナスねじもすぐに緩む。
ロックタイトを付けて居るのに。
もう少しお金だして一流メーカー品を買った方がいいです!

ACE-TEC 様2021-04-20
用途:
電気工事で使用
対象商品:
46425384

やや芯がでてなくて振れが大きいです。もう少し精度が良ければリピート購入もあるのですが・・・・たまたま外れを引いたのかもしれませんが、もう少しお金だして一流メーカー品を買った方がいいです!

5人が参考にしています
株式会社ミカシマ 様2021-06-22
用途:
制御盤のBOX穴開け
対象商品:
46425418

刃の切れが悪く穴開け作業に苦労した。穴径が基準より大きくあいてしまった。

2人が参考にしています
有限会社晃栄工業 様2021-04-03
用途:
アルミパイプの穴加工
対象商品:
46425445

切れ味は何も問題ないが、ボール盤で使用するため
シャンクをもう少し太くしてほしいです。

米野建装 様2020-06-13
用途:
鉄属・木材加工
対象商品:
46425524

普段はミヤナガのエスロックを使用していますが予備として38・50ミリを購入。切れ味などは問題なしですが、切り屑を取る穴が四か所あってもなかなか取れない時、写真では見えない内側にナットがあり簡単にカッターが外れないのはミヤナガとは違い不便。チャンク部分が10~13ミリと大きく工具が限定されます。他社製のようにカッターとベースを分けて、またシャンクのバリエーション増やして販売してくれればもっと安く・買いやすくなると思うと残念です。